详情页
首页>资料大全>企业资讯
风河支持空客直升机实现集成模块化航电系统
   发表于   2016-04-21

的物联网软件提供商风河公司宣布,空客直升机分公司将Wind River VxWorks 653 Platform用于实现其的集成模块化航电(IMA)系统Helionix。

Helionix代表着欧洲直升机生产商的技术水平,提供了无人驾驶辅助和直观的人机界面。新的航电系统包括H175和H145认证民航旋翼飞机,显著地改善了直升机管理,同时通过集成模块化的方式,提供了空前的性能和安全性。VxWorks 653被应用于其中的多功能显示、飞行管理、控制系统和自动驾驶等模块。此外,它还提供资源管理和分区功能,让不同安全关键水平的独立应用可以在单个目标平台上同时运行。

空客直升机Helionix项目负责人Christian Franot表示,“在研发新一代直升机航电系统的过程中,我们很高兴有风河这个合作伙伴,因为它在这一领域的经验无人能超越。风河的安全关键技术已经在其它的IMA系统中得到了验证,可以提供足够的可靠性、灵活性和可配置性,满足严格的安全要求。同时,从系统设计到验证,风河都为我们提供了全面的技术支持,使整个研发过程都进行得非常顺畅。”

风河操作系统总经理Dinyar Dastoor解释说,“在过去30余年里,风河一直是值得信赖的顾问,为安全和任务关键产品的开发提供技术支持。我们与空客直升机的长期合作关系可以追溯到10余年前,当时空客直升机选择了VxWorks作为其上一代直升机的设计平台。如今,空客直升机再次选择我们的技术,用于开发其个集成模块化航电项目,我们感到非常高兴。”

·VxWorks 653 Platform作为核心技术,被应用于空客直升机集成模块化航电系统。

·以Wind River COTS作为研发平台,空客直升机的Helionix航电系统达到了空前水平的性能和安全性。

·VxWorks 653 Platform已被200余家企业应用在75款飞机中的350多个项目中,并由24家合作伙伴提供技术支持。

作为风河可信赖系统产品集的一部分,VxWorks 653是一个商用现成(COTS)平台,可用于安全关键的IMA应用。它已在被200余家客户,在超过75架飞机的350余个项目中使用,并由24家合作伙伴提供技术支持,在全球各类商用、航空、安全和任务关键、有人或无人飞机项目中,作为关键技术使用。其中有代表性的项目包括空客和波音公司的商用与军用飞机,如空客A400M和波音787。

标签: 集成模块化航电系统