详情页
首页>资料大全>企业资讯
Mouser备货NXP QN902x 蓝牙SoC及相关开发套件
云汉芯城    发表于   2016-05-05

贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开始分销NXP Semiconductors的 QN902x超低功耗蓝牙片上系统 (SoCs) 和 QN9020蓝牙开发套件。QN902x SoC是一款超低功耗、高性能、高集成度的蓝牙v4.0低功耗(BLE) 解决方案,适用于运动/健身可穿戴电子设备、人机接口设备和支持应用程序的智能配件之类的蓝牙智能应用。

Mouser备货的NXP QN902x SoC集成一个高性能2.4GHz射频 (RF) 收发器、32位ARM? Cortex-M0微控制器、128 kBytes闪存、以及64 kBytes系统内存,提供额外的信号处理功能以及空间执行应用程序,打造真正的单芯片蓝牙智能解决方案。QN902x SoC将一个BLE无线电、微控制器、协议栈和配置软件集成于单个芯片上,从而可以灵活、简单地使用BLE SoC解决方案。SoC包含4通道10位ADC、2个模拟比较器,以及高达31个GPIO引脚。QN902x SoC的工作电压为2.4 V 至 3.6 V,任何模式下都具有极低功耗,从而可延长电池供电系统的使用寿命并保持出色的射频性能。用户还可通过UART或SPI连接至应用处理器,将QN902x用作网络处理器,实现与任何产品的蓝牙智能连接。

NXP QN9020蓝牙开发套件提供易于操作的按钮,压电蜂鸣器,以及LED指示灯用于板载QN9020 SoC的评估。开发板自带支持UART通信的USB端口、JLink调试接口,以及GPIO或可选传感器板连接器。套件内含可搭配开发板执行评估和调试功能的USB蓝牙适配器,以及用于电源和数据传输的USB数据线。

欲了解更多有关QN902x SoC的详情,请访问//www.mouser.com/new/NXP-Semiconductors/nxp-qn902x/

有关QN9020开发套件,请访问//www.mouser.com/new/NXP-Semiconductors/nxp-qn-9020-devkit/

标签: MOUSER