详情页
首页>资料大全>企业资讯
AMD这么玩好吗?
与非网    发表于   2016-05-27

去年五月份,AMD公司在其财务分析师日上在投资者面前发表了一系列积极乐观的演讲。到现在为止,AMD公司还没有举行财务分析师日。不过,AMD还是举行了一些活动,比如“辣椒素”活动,向拥趸者预先炒作迟迟未能如期上市的产品。不过,投资者们只能通过AMD在摩根大通全球科技大会、媒体和电信会议上的短暂露面中寻找AMD公司发展的蛛丝马迹,现在看来,AMD在止损控制这件事上做得很不到位。

AMD今年迟迟没有举行分析师日,很可能是由于这样的事实:AMD并没有很好地兑现一年前做出的美好承诺。一年前,AMD公司被预测为将在2015年下半年实现以非美国通用会计准则(non-GAAP)衡量的盈利,结果,它终发布业绩报告时录得1.36亿美金的non-GAAP营业亏损,净亏损达2.15亿美金。按美国通用会计准则(GAAP)计算的话,情况更为糟糕,净亏损达2.99亿美金。不仅如此,这种亏损的局面并没有得到有效控制,在新的一年中,2016年季度AMD继续失血态势,非GAAP净亏损达到9600万美金。

AMD并非只是在财务方面低于大家的预期。去年,投资者们很是为AMD公司x86产品线即将推出的一款代号为“Zen”的革新架构而欢欣鼓舞。据称,Zen架构处理器通过引入英特尔公司早已使用多年的多线程技术,将在每时钟周期处理指令上比AMD公司现有的产品线实现40%的提升。

在其演讲中,有一片幻灯片显示,Zen架构处理器将在2016年“可用”。

当然,人们大可以谈论这个术语“可用”到底意味着什么,但是根据当时的网络直播,我能得到的很确切的印象就是,“可用”即消费者可以使用。从当时做出这个承诺时起,AMD公司对“可用”的承诺一直节节败退,现在看来,这个“可用”就等于“送样”。而且,投资者们依然不知道Zen架构处理器什么时候能够真正面市。在摩根大通举行的大会上,AMD再度放话称,Zen架构处理器将在2017年实现量产。

去年,AMD还大肆吹捧其用作笔记本处理器的Carrizo产品线,声称,与当时的Kaveri相比,Carrizo的能源效率能够大幅度提升。

幻灯片中暗示称,在能耗效率上,Carrizo能够实现2-2.5倍的提升,根据历史惯例,Carrizo依然没有兑现诺言。AMD是在2015年6月份正式推出Carrizo的,但是这种所谓的推出只停留在了纸面上,整个2015年都找不到使用Carrizo处理器的产品。直到今年2月份,Anandtech才有条件开始全面测试基于Carrizo处理器的笔记本电脑。根据测试结果,Carrizo确实比其上一代产品提高了能耗效率,但是根据不同的测试项目,能耗效率的提高幅度仅介于15-25%之间。

标签: AMD