详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔携手华为推动PC市场增长
EEFOCUS    发表于   2016-05-31

华为公司今天正式面向中国市场推出其首款2合1笔记本电脑-- HUAWEI MateBook,旨在打造成为一款全新商务风尚移动生产力工具,全面满足商务人群对于移动办公的多场景需求。它既可以单独作为平板电脑使用,还能连接键盘变身轻薄便携的笔记本电脑。

作为2合1设备形态创新的关键驱动力量,英特尔一直致力于携手广泛的生态系统合作伙伴推动产品的普及。第六代英特尔酷睿m处理器分为m3、m5和m7三个不同品牌级别,提供了的移动体验以及完整的PC性能,为2合1设备的产品设计与体验创新注入了新的动力。搭载第六代智能英特尔酷睿处理器的2合1笔记本可具备如下特质:

更轻薄、有耐力:实现纤薄外形与轻巧机身的完美组合,彻底解放双手的负担,轻薄又低耗,超长续航,享受一整天不间断的精彩。

可变型、有自由:不仅极致轻薄,还可360度翻转,也可与键盘分离,轻松实现在传统PC模式和平板模式之间的变换。键鼠模式、触控模式、笔触模式,自由切换。

高性能、有实力:可以实现半秒唤醒,多任务多窗口切换瞬间响应。流畅的4K视频体验,支持面部识别登录,语音个人助理,带来绝佳Win10体验。

英特尔销售与市场事业部副总裁兼英特尔中国区总经理夏乐蓓表示:“英特尔与华为在多个领域一直保持着紧密的合作。随着 HUAWEI MateBook 的上市,这种合作关系再次得以刷新和延伸。HUAWEI MateBook 搭载了第六代智能英特尔 酷睿 m处理器,为消费者带来了全新级别的2合1创新。我们期待与华为共同推动这一令人兴奋的市场的增长。”

华为消费者业务移动宽带与产品线总裁万飚表示:“HUAWEI MateBook 是华为公司历时四年的诚意之作,旨在推动便携电脑向移动办公时代演变,它是华为进行全场景连接布局的自然延伸。为了让其拥有更杰出的性能体验,华为选择与微软以及英特尔公司合作,旨在结合三方在各自领域的优势,为笔记本创新带去新灵感。”

微软大中华区董事长兼首席执行官贺乐赋(Ralph Haupter)表示:“此次 HUAWEI MateBook 预装了微软 Windows 10,它是历史上好的 Windows 操作系统,目前已在全球3 亿台设备上运行。Windows 10 致力于创造更个性化的计算,为人们带来更自然、更安全的跨设备体验。双方此次合作,将为消费者提供更为丰富的商务、休闲娱乐使用体验。”

HUAWEI MateBook 已于 5月26日在华为商城、天猫、京东、苏宁易购、国美在线、1号店、亚马逊等电商平台同步启动线上预售,5月31日正式开售;5月31日起,HUAWEI MateBook 将在华为体验店、3C类门店、IT门店等600多家销售网点开启线下预售,6月8日正式开售。

标签: 华为 MateBook 英特尔