详情页
首页>资料大全>企业资讯
物联网技术困难重重,高通表示这都不是事儿
经济日报    发表于   2016-06-03

针对物联网应用发展,Qualcomm在通讯连接部分以其技术取得不少市场优势,特别是先前提出可自动侦测连网频段,并且能自动排除连网障碍的Wi-Fi SON技术,对于必须确保时时连网的物联网应用格外重要。而从此次宣布推出的Atheros通讯芯片规格分别对应本身提倡的AllJoyn、Google提出的Weave,以及苹果提出的HomeKit连接规范,显示Qualcomm对于物联网的想像,仍会基于大一统的概念支援市场主流规范。

根据Qualcomm Technologies产品管理资深总监Pankaj Aggarwal表示,针对越来越蓬勃发展的物联网应用,Qualcomm在连接技术整合应用有相当高的市场优势,特别在物联网必须时时确保连结稳定、资料传输正确,并且维持资讯隐私安全等需求越来越高的情况,Qualcomm均有各自对应技术,并且提供更容易整合使用的产品设计,同时可藉由单一晶片模组完成所有需求。

例如此次Computex 2016宣布推出的QCA 4012、QCA 201x通讯晶片,分别对应苹果Homekit、Google Weave,以及Qualcomm推动的AllJoyn等物联网通讯规格,同时针对更大的网路连接吞吐量与稳定连网需求,分别推出IPQ40x9、 QCA9984、QCA9986等对应三频连接的数据通讯晶片,本身更对应可自动排除连网问题等应用的Wi-Fi SON技术

此外,相较目前多数连网装置均透过2.4GHz无线频段建立连线,Qualcomm也表示将把数位家庭使用的连网装置带往5GHz连接频段,藉此取得干扰较少的连接效果,同时也能确保充足的传输频宽。

而与车联网相比,虽然对应居家环境使用的物联网应用并不会用到十分超前的连结技术,但考量一般家电使用年限仍远高于智慧型手机,因此在产品设计时依然会以超前技术思维设计,确保当下推出产品经过几年后仍可透过韧体更新持续使用,而不会因为新技术推出而影响本身与物联网应用连结能力,或是在安全隐私产生隐忧。

Pankaj Aggarwal说明,由于将传统家电与物联网结合之后,个人隐私问题将更显得重要,例如许多连网家电会透过家中路由器、数据机等连网设备与其他装置相连,其中也会涉及个人使用资讯,或是可能与配置摄影机的装置连接,因此Qualcomm必须确保旗下通讯晶片有足够的安全加密机制,避免使用者可能因外部攻击导致个人隐私受影响,如此才能确保此类连网装置仍可像传统家电维持更久的使用时间,而非随着手机在一两年内面临更换。

因此,Qualcomm在物联网应用发展所保持想法,除了像此次宣布同时向外支援Google、苹果所提出连接规范,透过大一统的形式包容所有物联网技术规格,在设计理念部分也会比照车联网基于安全与使用年限考量,透过超前当下技术思维投入设计,但也会确保与现有技术的衔接能力,藉此达成相容效益。

至于针对本身Wi-Fi SON的技术应用,Pankaj Aggarwal也透露未来将会持续扩大应用到闸道器等装置使用,藉此从目前主要应用在路由器装置的情况,进而将Wi-Fi SON功能推广至各个网路节点,藉此让更多物联网装置能对应稳定的连接品质。

标签: 高通 物联网 通讯芯片