详情页
首页>资料大全>企业资讯
乐视手机霸屏热剧,EUI技术果然有一手
C114中国通信网    发表于   2016-06-17

近日,《好先生》和《亲爱的翻译官》可称为两大神剧,其中《亲爱的翻译官》在乐视视频全终端上累计播放量已到达27.4亿。在《好先生》中,孙红雷与关晓彤的“斗嘴”和张艺兴的电视剧首秀都成为该剧亮点,而《亲爱的翻译官》中杨幂、黄轩出色的演技和来自同名小说的剧情着实令人着迷。

两部剧虽然从演员、剧情都有着差别,但是细心的朋友可以发现,两部剧中的人物全部使用乐视超级手机,可以说是做到了乐视超级手机黄金档霸屏。此外,与之前亮屏苹果iPhone贴耳打电话不同,剧中演员可谓是实打实的使用乐视超级手机,甚至可以剪辑成一部乐视超级手机EUI使用教程。

下面,我们不妨来盘点下近期热播剧和综艺节目中,乐视超级手机EUI带来的五项神技能,看看在你观看中是否真的学会了。

神技一:EUI美颜助张艺兴偷拍“老奶奶”

张艺兴在电视剧《好先生》中饰演“小蔡”,同时此次出演也是张艺兴电视剧首秀。张艺兴也延续了其“呆萌”的特点,也不时展示出童心的一面。在《好先生》第十八集中,“小蔡”就通过乐视超级手机偷拍熟睡的奶奶,还不忘开启五级美颜。

自EUI发布以来就具备拍照美颜功能,并且融合了美白、磨皮、瘦脸等多种功能,同时根据不同用户习惯,还设置了五档美颜效果,用户可根据实际情况进行选择。此外,EUI美颜算法也偏向自然,不会给人“太假”的感觉,真正做到了轻松自然美颜。

神技二:EUI生态互通,关晓彤大玩体感游戏

EUI不同于其他手机UI源于其不仅拥有手机端,其还打破边界拥有Auto端和TV端,真正的实现智能终端互联,为用户提供了完善的生态体验。在《好先生》第十一集彭佳禾就通过乐视超级手机在乐视超级电视上玩体感游戏。

在日常生活中实现该功能也非常容易,仅需乐视超级手机和乐视超级电视在同一网络下,这样EUI即可让两个智能终端相连接,由于乐视超级手机拥有重力感应等,因此完全可以替代体感遥控器,并且连接更加简单。

神技三:EUI9屏直播,《全员2》全景看

除了在黄金档的《好先生》、《亲爱的翻译官》实现霸屏,每周湖南卫视热播的综艺节目《全员加速中2》也实现霸屏,并且通过EUI特色功能助力加速队员完成任务。在近期的《全员加速中2》中展示了EUI乐Live桌面九屏直播。

EUI乐Live桌面九屏直播可以实现九路视频流在同一屏幕展示,如观看《全员加速中2》就可实现在一屏了解多个加速队员实时状态或者在体育竞赛中了解全程、替补席、观众或多个球员实时画面,真正实现革命性的观看体验,引领全新的观看模式,同时为赛事直播、节目制作开辟更大的创作空间,推进行业发展。

神技四:CDLA助力《全员2》,音质获赞赏

第二代乐视超级手机还革命性的取消了3.5mm耳机接口,采取全新CDLA标准。其优势在于将传统手机集成的解码芯片移植到数字耳机中,并将CPU处理后的无损数字音乐流通过Type-C接口直接送到耳机内部。避免了传统3.5mm模拟音频架构的种种缺陷,实现了纯数字化。

第二代乐视超级手机发布以来,EUI也针对CDLA体验进行升级,在插入CDLA耳机之后用户可从通知栏选择是否开启CDLA耳机功能,并且不断优化音质为用户提供优质的听觉体验。在《全员加速中2》第五期,加速队员正是通过第二代乐视超级手机听取音乐获得任务提示,其中杜淳还大加赞赏音质清晰。

神技五:EUI手机电视互联,全新智能交互体验

《亲爱的翻译官》作为一部职场爱情剧,乐视超级手机不仅无处不在,还展示出其商务娱乐功能。在第七集中展示了通过乐视超级手机将视频推送至乐视超级电视,展示了EUI大屏与小屏的生态互联,用户仅需两个终端在同一WiFi环境中,通过EUI的乐Live桌面、乐见桌面投屏功能即可推送至乐视超级电视中播放。

第十七集展现EUI中自带的红外遥控器功能,通过手机即可操作乐视超级手机。其实EUI中红外遥控器应用不仅可以操作乐视超级手机还可以操控DVD、空调以及其他品牌电视,并且还具有学习功能,实现操作更多红外设备。

从穿帮苹果到生态加持

在过去影视剧中大多露出的是苹果手机,而其仅仅成为其中的一个道具,甚至还出现过手机拿反,锁屏界面通话等穿帮镜头。如今,无论是《好先生》、《亲爱的翻译官》这些热播电视剧,还是《全员加速中2》《强大脑》这类综艺节目,乐视手机不仅成为颜值担当,还通过乐视手机功能及EUI交互体验为剧情增色不少,同时也让热播剧变身乐视超级手机视频使用教程。

由此不难看出乐视超级手机不仅通过EUI可实现与电视、汽车的大小屏互动,还能够与影视、综艺内容产生生态化反。虽然《亲爱的翻译官》即将迎来大结局,但是乐视超级手机的生态化反仍在继续,未来或将更多的融入影视、综艺、体育等行业,为乐迷提供优质的观影交互体验同时,还将通过独特的生态理念为影视内容增色。如果今后在热播影视、综艺、体育节目中看到乐视超级手机,千万不要惊讶。

标签: 乐视手机 网络 Type-C接口

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续