详情页
首页>资料大全>企业资讯
咕咚APP跑步更好玩 社交更轻松
eefocus    发表于   2014-09-23
立秋以后天气转凉,“贴秋膘”一个月,是时候锻炼起来了!近日荣登App Store“健康健美类免费APP排行榜”排名的国产APP“咕咚”便是运动锻炼的拍档。它功能很细,可监测运动的距离、热量消耗、运动强度,记录运动轨迹,甚至还包含了“加入附近的群组一起锻炼”的社交功能。

进入“咕咚”,绿色界面会让使用者感觉很清新。手机选择“GPS运动”,会自动出现地图和定位,之后便可“义无反顾”地按下大大的“开始”按钮。


咕咚APP排名和GPS运动模式


从地图记录可以看到,运动过程中速度变化越频繁,色彩也越生动。咕咚APP的GPS定位相当准确,还能统计出现的“意外”:比如,如果跑步者在中途中断跑步去买了瓶饮料,这个过程也会被“咕咚”记录下来。


GPS记录路线和强度统计

给跑步爱好者的一些小贴士:

GPS轨迹的“彩虹路线”可以通过改变运动速度得到,但要注意控制运动强度。跑步爱好者们在“画图”过程中务必要量力而行。


跑完以后通过强度统计能看到运动速度的变化,另外这里还会出现海拔变化,便于监测爬坡效果。

日常恢复性锻炼不建议变速跑,应该在跑的过程中缓慢提速,每次提速之后,尽量维持一段时间以恢复耐力。

咕咚APP在锻炼过程中支持随时听歌和随手拍街景。同时,“咕咚”还提供了搜索功能,这种运动过程中进行社交的方式非常实用。通过搜索,用户可以方便地查找附近正在锻炼的爱好者,以及自发组织的群体,大方地发出邀请。

 

邀者和附近群组功能


群组功能方便了亲朋好友之间的沟通,同在使用咕咚的用户可以直接交流,不用切换到其他社交软件,很方便,彼此的联系更为简单。

咕咚,让运动变得更好玩更有意思!

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 云汉芯城 Digikey Mouser

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续