详情页
首页>资料大全>企业资讯
高通5G移动处理器2018年发布 | 图说新闻
EEFOCUS    发表于   2016-06-30

英国推出一款机器人律师,帮助用户打赢16万起交通罚单上诉案件;5G在射频前端设计方面面临重大挑战,高通5G移动处理器或2018年上市;华为VR产品7月上市,将兼容谷歌Daydream平台。精彩科技新闻,尽在每日图说。

国外媒体报道,一款名为“DoNotPay”(不要支付)的机器人律师自去年9月推出以来,处理了25万起停车罚单上诉案件,并赢得其中的16万起案件。 DoNotPay这款程序由19岁的英国程序员约书亚·布劳德(Joshua Browder)开发,专门负责处理停车罚单上诉案件。自从去年秋季推出以来,DoNotPay获得了极大成功。

Joshu Browder

据布劳德称,在伦敦推出当月就有3000人使用这个机器人律师来帮助他们就停车罚单提起上诉。到今年2月,它已处理了总额达300万美元的停车罚单上诉案。今年4月,布劳德又在纽约推出了DoNotPay。到目前为止,该机器人在伦敦和纽约共处理了25万起停车罚单上诉案,其中有16万起获胜,成功率超过60%,为诉讼方节省了数百万美元的费用。

DoNotPay界面

有业内人士称,DoNotPay的诞生表明,机器人不只是能帮助人们处理像订餐这样的简单任务,还能解决其他一些复杂的问题。目前,DoNotPay只能在伦敦和纽约使用。布劳德表示,将来还会在其他城市推出这款应用。

Joshua Browder接到用户反馈

高通技术公司工程副总裁 Durga Prasad Malladi 近日在MWC上透露,快 2018 年就会有 5G 的移动处理器发布,然而以目前来说, 5G 手机开发上将会受到多频段需求与续航力的挑战。

(图片来自东森新闻网)

他认为未来 5G 时代当中,手机续航力会受到很大的影响,相信没有人会想要每半个小时帮手机充一次电,因此要让手机拥有超高性能、高效能还能保持高续航力,将会是的挑战。除此之外,Durga Prasad Malladi还认为 5G 通讯的多模、多连接技术当中,智慧型手机必须要能够同时支援各种不同频段,很多网路连接技术都必须要在智慧型手机里面共存,这对于射频前端开发来说有很大的难度跟挑战。

而高通方面符合 5G 标准的移动处理器,快将于 2018 年年底发表,原因在于从5G 的标准化进程来说,版商业规则将会在 2018 年完成。

华为终端产品线总裁何刚表示,华为VR产品的SDK将于6月30日在开发者联盟上线,正式面向市场大约在7月中旬。

今年4月,华为发布首款VR产品,当时宣称内容方面华为VR已可为用户可提供的超过4000部免费电影、350个全景图片、150个全景漫游、40个免费游戏。宣布进入VR之后,华为终端随即开启了VR开放平台计划。“目前已拥有不少开发者,但内容并不是很满意,还在加大力度推进。在激励方面,对于筛选出来的前100家开发者将提供一年内免费分成。”何刚说。

手机厂商做VR是必然,因为他们有着天然优势,可以进行手机底层的优化。然而大部分手机厂商缺乏VR技术和内容积累,华为也不例外。在今年5月的 Google I/O开发者大会上,谷歌带来了VR标准Daydream平台,一定程度上加速了android厂商的VR布局。何刚透露,华为的VR产品兼容 Daydream平台,不过国内上市的VR产品还是基于自己的技术平台。

标签: 5G移动处理器 机器人律师 Daydream

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续