详情页
首页>资料大全>企业资讯
microSD已被嫌弃,三星却默默提了速
TNW中文站    发表于   2016-07-08

近些年,microSD等存储卡遭到手机厂商的弃用,他们纷纷提高了手机内置闪存的数量。

不过,三星电子近推出了全新的microSD存储卡,访问速度翻了五倍。

三星推出的存储卡,容量分为四个档次,分别是32GB、64GB、128GB和256GB。

这些存储卡采用了全新的技术标准(JEDEC Universal Flash Storage (UFS) 1.0 Card Extension Standard),极大提高了访问速度。

在读取方面,三星新产品能够实现530MB每秒的速度,即两秒钟拷贝1GB的数据,写入的速度则为每秒170MB。

三星电子存储产品的一名高管表示,这些新的存储卡提供了更好的用户体验,提供了有竞争力的存储卡解决方案。

这些存储卡的访问速度,远远超过了Sandisk等号称先进的竞争产品,其访问速度仅为每秒90MB。

需要指出的是,三星电子采用的全新JEDEC技术标准,目前在全行业内还没有大规模普及,因此如果三星希望这种存储卡未来成为主流,则首先需要更多数字硬件厂商的支持,比如日本的相机制造商尼康和佳能等。

标签: 三星 SanDisk microSD

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续