详情页
首页>资料大全>企业资讯
TI升级再造废弃硅片 转换为太阳能电池板
与非网    发表于   2016-07-13

今年地球日重申的重要主题是通过废物回收来保护我们的地球家园。但是废弃物除了能够被回收外还能做些什么呢?是否可以被重新利用呢?

在TI,我们不仅会对90%的废弃物进行回收,还将硅晶圆废料升级改造为能够产生太阳能的太阳能电池。自15年前这个升级再造项目开始以来,我们一直采用晶圆废料制造太阳能电池板,其发电量已达到了810万瓦。

“这些电量足以为4,700多个家庭提供一年的电力”,TI硅采购经理Mike Hayden说。

“全世界各地的家庭,正通过使用这种太阳能电池板进行节能,所节省的电能已经帮助减少了36,000吨的二氧化碳排放量——相当于种植了2百万棵树。” Mike还说道。

经过与Teknical Materials合作,我们将这些硅晶圆废料升级,并重新改造为太阳能电池。那么,硅晶圆是什么呢?硅晶圆是用来生产芯片的半导体材料薄片,而芯片是现代电子元器件的基本组成部分。芯片在我们的智能化生活中无处不在,小到我们随身携带的可穿戴设备,大到我们驾驶的汽车、智慧工厂等都需要芯片的使用。

“硅晶圆的回收是我们限度地减少对环境影响的一个例子,”可持续性和利益相关者关系管理总监Lara Hussain提到,“从减少能耗到回收再利用,我们始终承诺负责任的运营。”

“这个升级再造项目使我们每一个人都能够参与进来,” Mike说,“从重要性和优先权角度来看,我们达成了一致的共识,因为这是正确的,也是我们应该做的。展望未来,我们坚信,企业公民意识对整个公司而言十分重要,我们的全体员工都在共同努力,做到自己应尽的义务。”

标签: TI 硅片 太阳能电池板

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续