详情页
首页>资料大全>企业资讯
IC Insights:别担心,手机用IC市场未来三年还可保持高增长
EEFOCUS    发表于   2016-07-15

IC Insights认为,得益于手机用IC总价值的不断提高(同时支持2、3、4G与智能化让手机越来越复杂,用到的IC越来越多),再加上智能手机占手机总出货量的比重越来越高,手机用IC市场规模在2019年可达943亿美元。在2013年和2014年,手机IC市场都保持了两位数的增长,但2015年同比增长仅 2%,2016年市场仍不见起色,但IC Insights预计2015至2019期间,手机IC市场可保持6.7%的年复合增长率,比整体IC市场的增长率高3个百分点。到2019年手机IC市场规模将比2015年高约30%。

2015年,包括应用处理器在内的微处理器(MPU)是手机IC中平均单价的,平均每部手机达到9.92美元。专用逻辑芯片排第二,每部手机会用到8.55美元的专用逻辑芯片。

2015年手机用存储器市场规模达到210亿美元,其中DRAM占了59%,即123亿美元,其余基本上是NAND型闪存。高端手机普遍加大存储容量是促进手机内存市场增长的主要原因。

2015年每部手机所用模拟器件的平均价格达到了6.64美元,手机用模拟器件市场规模同比增长8%,比模拟市场整体增长率高了6个百分点。2015年全球手机模拟芯片销售额达到了125亿美元,其中83%为以混合信号器件为主的专用模拟芯片。

IC Insights预计,到2019年,由于低端智能手机占比会越来越高,微处理器在手机用IC中的占比将从2015年的26%降低到23%。2019年手机DRAM市场规模可达199亿美元,将是手机闪存市场(95亿美元)的两倍多。与高速增长的手机DRAM市场不同,手机用DSP到2019年销售额不足1亿美元,相比2012年的13亿美元,这个市场正在走向消亡。

标签: IC Insights DRAM DSP 应用处理器

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续