详情页
首页>资料大全>企业资讯
软银与ARM这婚事儿还没完?苹果表示“我不同意”
腾讯科技    发表于   2016-07-19

周一,日本软银集团宣布斥资三百多亿美元,收购英国芯片设计和知识产权公司ARM。ARM也为美国苹果公司提供了相关设计方案和知识产权,此次收购无疑让软银集团掐住了苹果的脖子。

据外媒分析,苹果应该提前下手收购ARM,避免自己的芯片命运被他人控制。另外在软银下手之后,苹果应该考虑未来A系列应用处理器架构技术上的备份方案。

另外伦敦科技圈有消息称,苹果准备竞购ARM。

国外科技媒体CIO指出,通过获得ARM的指令集、设计方案和技术授权,苹果开发出了A系列处理器,并且在各种移动设备中获得了成功,不过软银集团收购 ARM的消息,势必将会让一些关心苹果的人担心这一交易是否担心苹果未来的芯片生产,另外苹果是否应该在软银之前,提前收购ARM公司。

众所周知的是,ARM开发了移动处理器的ARM架构,在移动设备市场击败了英特尔传统的x86架构。不过ARM选择对外部公司提供技术方案授权,自己并不像英特尔那样,直接生产手机处理器对外销售。

目前,全世界几乎全部的ARM架构移动芯片制造商,都从ARM获得了技术和方案授权,包括三星电子、苹果、华为、联发科、高通等。这些厂商可以在ARM设计方案的基础上,进行修改定制,快速开发出市场所需的移动芯片。

有消息称,中国小米公司也准备购买ARM的授权和设计方案,自行开发手机应用处理器。

对于这起收购,芯片行业人士进行了各种讨论。一位网名叫Kare_kano的人士表示,苹果历史上一直拥有很强的控制欲,希望能够控制他们产品和服务所需的上游资源。如果苹果认为有关供应商的并购交易会影响到自身业务,苹果应该提出自己的收购方案,实际上,苹果也拥有足够的现金资源,收购ARM。

据这位人士称,苹果在芯片核心方面,可能有了一个备份方案。比如在一代的苹果处理器中,苹果使用了Twister内核,这基于ARM公司提供授权的 ARMv8-A兼容架构。苹果通过三星电子和台积电生产两种应用处理器,形成了技术上的冗余准备。

备份困难

另外一位名叫ExultantSandwich的人士则表示,苹果在芯片设计上,脖子已经被软银集团掐住,所谓的技术备份方案行不通。如果未来软银集团停止向苹果公司提供ARM芯片参考设计方案的授权,则苹果的芯片开发将会大受影响。

这位人士表示,无论苹果怎样进行定制开发设计和代工生产,A系列处理器核心的技术已经掌握在软银手中。

这位人士表示,他认为软银集团不会失去理智,拒绝对苹果公司提供芯片设计方案的授权,不过科技历史上奇怪的事情也曾经发生过,苹果是否能够掌握备份计划,值得怀疑。

另外一位芯片业内人士Dfmz表示,日本软银是苹果的长期合作伙伴,因此没有任何理由相信软银会切断ARM和苹果之前的授权合作。

软银是日本大型移动运营商之一,也经销苹果手机。另外软银还收购了美国四大移动运营商之一的Sprint,因此和苹果也存在紧密的合作关系。

竞购传言

外媒分析指出,苹果具备极强的控制欲,因此实际上,苹果并不喜欢看到为自己提供方案的ARM被软银集团所控制。

而据英国科技媒体The Inquirer报道,在软银和ARM宣布交易之后,伦敦的科技圈内出现了一个传言称,苹果正在考虑和软银竞争,提出更诱人的收购价格。

目前,软银收购ARM的交易,获得了软银集团董事会的批准,但是尚未获得ARM股东大会和英国政府监管部门的批准。

按照周一的宣布,软银计划在九月底之前完成收购交易,因此如果苹果目前提出更诱人收购报价,一切还来得及。

标签: 软银 ARM 苹果 收购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续