详情页
首页>资料大全>企业资讯
汽车智能钥匙中的汽车安全
互联网    发表于   2014-09-23

    在如今的汽车配置当中,很多新潮的汽车电子设备的加入,也提高了汽车的配置等级,其中智能钥匙系统就是非常能够抓住人们眼球的设备之一。当你看到同为司机的朋友还在拿钥匙对着锁芯半天搞不定的时候,你可以骄傲的直接打开车门,扬长而去。智能钥匙系统给人们的汽车驾驶带来了便捷性,同时也让远离科技的我们真切的感受一把高科技。

 

汽车钥匙的统观

    到汽车钥匙经历了传统机械钥匙、带芯片的机械钥匙、遥控钥匙以及现在的无钥匙进入系统(智能钥匙系统)。但是,不论哪个阶段的钥匙都是用于打开车门和启动汽车发动机。传统的机械钥匙只是一片金属板,通过转动钥匙要开门,以及启动发动机,但是不具备什么高科技,随后一些厂家在传统钥匙之上集成了识别芯片,通过钥匙和钥匙上的芯片双重识别才能发动汽车。

    之后又有了遥控钥匙,让你可以在到达爱车之前就可以打开门锁。遥控器就是一个无信号发射器,汽车上也必须要装一个信号接收器,然后把两个设备的信号频率调为一致,这样就可以让遥控器给汽车发送打开或者关闭车门的指令了。但是启动汽车还是要跟汽车配合起来,也没有达到完全智能地步。

    目前发展到了智能钥匙系统,当你距离汽车一定距离的时候,车门自动解锁。其实也是和遥控的原理是一样,只不过汽车上的接收器一直都在等待着智能钥匙上发射器的指令,就像是汽车一直都在说“Where are you ! My darling !”然后钥匙在不断回答着”I’m here ! My Honey !”,接着配对成功,打开车门。

汽车智能钥匙安全性

    说完了这个钥匙的发展简史,智驾君(微信公众账号【smartrides】)觉得有必要再来跟大家聊聊这个安全的问题。

    在没有任何安全系统防护的汽车上,坏银们想开走你的汽车那都是分分钟就可以搞定的事儿。规矩一点儿的可能琢磨一下你可爱的小锁锁,暴力一点的就直接破窗了,然后破坏点火锁芯,再掏出几根线,随便搞一搞,你的爱车在发动机的轰鸣声的背景音乐下,就不再属于你了。

    当你以为用了遥控钥匙,盗贼就没招了,那你就真的“too young too simple too naive ”了。遥控钥匙在方便你的同时也方便了盗贼,早期的定码遥控智能发出一段类似于明码的代码,而且随着科技的不断发展,盗贼手里的工具也与时俱进,监听到这段信号简直是太简单了。当你对车子发出指令的同时,盗贼也已经记录了这段命令,当你离开时,再回来,这辆车就估计就早已不属于你了。这个问题虽然存在,但是弥补这个问题的方法还是有的。在设计工程师们的不断努力下,滚动的密码诞生了,即在遥控器上设置多个密码并且一次一换,同时车身的接收系统也跟随着遥控器匹配对应。这样就能规避定码的密码泄露的问题,但是会受到其他的信号干扰,还是会让汽车陷入危险之中。

    无钥匙进入系统锁门的方式与遥控锁门截然相反。在开启离开锁定功能之后(前提是要有这个功能),你带着车钥匙离开车时,即便你不发出锁车的指令,爱车在感受不到你的存在之后,便会果断的上锁,不给任何人机会。安全性较之前的大大提高,盗窃难度也随之增大。不仅如此,大多智能钥匙使用了密钥的加密技术,类似于程序之间的数据传输的DES加密方式,密钥只有车钥匙和汽车本身知道,这样安全性自然不言而喻了。

智驾君(微信公众账号【smartrides】)说

    虽然汽车钥匙在不断的与时俱进,也慢慢的加入了各种科技元素,像是程序上有的DES加密方式,但是安全问题不等于完全不存在。只有相对的安全,没有绝对的安全,就像是程序的Bug一样,破解花费的只是时间而已。所以,我们还是不能掉以轻心,保护爱车,个人有责。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Master 安富利 艾睿

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续