详情页
首页>资料大全>企业资讯
Intel第七代酷睿芯片走漏风声,惠普:怪我咯?
腾讯数码    发表于   2016-08-15

惠普可能曾尝试过,但终还是没有能为英特尔守住尚未发布的Kaby Lake和Apollo Lake芯片的秘密。

在一款尚未公布PC产品Pavilion x360 m1的维护文档中,惠普无意间泄露了英特尔新芯片的部分细节。

配置Kaby Lake——英特尔第七代酷睿芯片的PC,将于本季度发售。Kaby Lake是英特尔Skylake后续产品,运算和多媒体性能都得到了提升。

华硕6月份公布了配置Kaby Lake的Transformer 3二合一PC,但没有披露芯片细节。联想和宏碁将在本月底的柏林国际电子消费品展览会上公布配置Kaby Lake的PC产品。

PCWorld表示,Pavilion x360 m1变形本既可以作为笔记本,也可以作为平板电脑使用,配置时钟频率为2.40GHz的双核酷睿i3-7100U处理器。这款芯片能耗为15瓦,集成有3MB缓存。

酷睿i3-7100U使人们能管窥其他Kaby Lake芯片的能力。它集成HD Graphics 620图形芯片,能运行DirectX 12游戏,内置高清视频解码能力。英特尔曾表示Kaby Lake能播放4K视频。

Pavilion x360 m1还能配置代号为Apollo Lake的奔腾或赛扬芯片。这两款Apollo Lake芯片效能比相当高,能耗仅6瓦,这意味着长电池续航时间。

Apollo Lake芯片采用Goldmont架构,这一架构初是为凌动芯片开发的。

PCWorld称,适用Pavilion x360 m1的Apollo Lake芯片包括时钟频率为1.1GHz(可达到2.5GHz)的奔腾N4200,或时钟频率可达2.4GHz的赛扬2.4GHz。它们集成有2MB L2缓存。

其他配置表明Pavilion x360 m1是一款廉价PC,它配置分辨率为1366 X 768的11.6英寸显示屏,支持DDR4或DDR3内存——这与配置的芯片组有关。此外,它还支持传统机械硬盘或固态硬盘。让人感到意外的是,Pavilion x360 m1只采用802.11n,而非的802.11ac WiFi。它只配有USB 3.0和2.0接口,而没有Type-C接口。

标签: Intel 酷睿芯片 惠普