详情页
首页>资料大全>企业资讯
10系显卡笔记本起步价1300美元,NVIDIA称霸PC VR市场
速途网    发表于   2016-08-17

英伟达日前宣布,旗下的10系列显卡:GTX 1080、GTX 1070和GTX 1060将会出现在大部分主要电脑厂商的游戏笔记本中。

英伟达表示,配备这些处理器的笔记本电脑起步价为1300美元。未来主流游戏笔记本厂商都会发布搭载10系列显卡的VR Ready设备。

此前,电脑制造巨头惠普也发布了Omen X VR背负式PC电脑概念机,用来匹配HTC Vive、Oculus Rift这样的虚拟现实系统。不过其尚处在概念阶段,并没有样机。而英伟达的10系列显卡已经实现与主流游戏本的兼容,未来我们将更轻松的享受PC VR的乐趣。

据悉,英伟达控制了PC VR约95%的市场份额。

标签: 10系显卡 NVIDIA PC VR