详情页
首页>资料大全>企业资讯
重磅!三星调价MLCC,5月1日起正式生效
云汉芯城    发表于   2018-06-07

2018年4月3日,三星电机(SAMSUNG ELECTRO—MECHANICS)正式对外发布重要通知:

“因部分MLCC主要生产商削减非战略领域产能,致使今年MLCC供应形势更加严峻,并且这种状况预计今年以内很难得到缓解。
因此,三星电机不得不在可持续性和盈利性基础上整体优化产能与配给政策,这对于我们投资扩产计划也是至关重要的。
我们期待您对本次价格调整的理解,新的价格于5月1日起正式生效。
我们为您对三星电机的鼎力支持不胜感激,并承诺给予您(贵司)长效的合作与优质的服务。”

回首2017~2018,MLCC在数得清的数月内已经历经了数不清的数轮涨价,从村田、TDK,再到风华、国巨,直至如今调价的三星,MLCC出货价为何久涨不止?恶意囤货、炒货者居然有如此之大的能量,以至于将这个全球年需30990亿只的巨大市场搅得天翻地覆、洪水滔天?要了解这个问题,我们需要回到经济学中影响价格的两大基本要素中去探讨:价值量与供求关系。

时代在召唤:MLCC成为电容市场主流器件

MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层陶瓷电容器英文缩写。是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。

MLCC容值大小与产品的实际表面积、堆叠层数是呈正相关的,同等条件下,表面积越大、堆叠层数越多,容值则越大。近年来,得益于堆叠技术进步等利好,MLCC出厂容值不断提升,再加上人们对于电子产品轻、小、薄等日益强烈的消费需求倾向,更是使体积小、易于芯片化安装的MLCC成为了不二之选。越来越多的MLCC被安装到了智能手机、个人电脑、液晶电视等电子设备上,并以掷地有声的市场反馈效果为MLCC需求再度推波助澜。电子设备在不断迭代更新的同时,对MLCC的数量也随之有了更新更高的要求,比如一部iPhone6手机需要约800颗MLCC,一部iPhone7需要900颗,一部iPhoneX则需要1000颗以上,消费电子领域的大换血也一步步推高了MLCC的单机需求量,再加上整个消费电子市场也正以惊人的速度迅速扩张,使得市场内MLCC需求量更是大得无以复加。

同样地,汽车电子的消费升级也成了MLCC需求持续扩张的“元凶”之一。走在大街上,您是否注意到曾经难得一见的诸如特斯拉一类的纯电动汽车正在逐渐变得随处可见?曾经清一色的蓝牌家用车正在被白绿车牌攻城拔寨?没错,新能源汽车对传统内燃机汽车的冲击正在高歌猛进,无论我们是否已经意识到,新能源汽车正悄悄成为汽车消费市场的新宠。

这一消费热点的改变,对于MLCC需求量的影响也是显而易见的,一辆新能源汽车上所使用的MLCC数量约为传统内燃机汽车的6倍,也就是说:用于生产一辆新能源汽车的MLCC量,足够6辆传统汽车用。这些深刻而又可在生活中有所感知的变化,无不在告诉着人们:MLCC需求大量且持续的增长趋势已难以逆转。全球MLCC年需量已从2014年的28300亿只增长到了30990亿只。

供求关系:中端真空、高端夭折的畸形供应体系

长久以来,全球MLCC的主要产能主要集中在日本、韩国、中国台湾省,产量约占全球90%,可以说,这三者MLCC生产能力或结构的变化,对于全球MLCC供应而言都是有牵一发而动全身的直观效果的。

2016年起,日系MLCC厂商村田、TDK提出将产品转向小型化、高附加值化的生产领域,以摆脱因激烈竞争而日渐被压缩利润空间的标准型产品领域。这一举措,将全球标准型MLCC产能生生砍下了约20%。一面是自断一臂的标准型MLCC供给,一面是日渐火热的市场需求,正是这一推一拉使得标准型MLCC价格快速走上了疯涨的快车道,再加上国内因环保等问题而关闭的一些小厂流失的产能,更是令这一局面雪上加霜。虽说各大厂商也在致力于提高产能增强供应能力,但短期内产能提升的局限性也因生产线建设周期等问题而暴露无遗,所谓提升的产能不过是杯水车薪,远远堵不住巨大的需求缺口。

反观获得了大厂产能倾斜的高端MLCC市场,理论上而言应当是不缺货的,但让人哭笑不得的是,由于Note7爆炸门事件影响,高端MLCC大厂三星决定对整个产品体系全面整顿,致使MLCC交期大幅度拉长,于是高端MLCC也莫名其妙地青黄不接,跟着标准型MLCC大军的步伐大举加入涨价队伍……

制造成本持续上升:原厂家也难有余粮

见到一波一波的飞涨行情,市场上难免骂声一片,血泪控诉原厂对中下游市场的“剥削”。然而抛开情绪主导的观点我们应当看到,生产成本的持续走高也成为了MLCC价格失控的帮凶。

从生产原材料来看,MLCC原材料包括陶瓷粉末(核心原料)、内电极、外电极等。2017年,陶瓷粉末价格上涨达到了10%,用于制造电极的铜银等金属原料价格也持续飙升,再加上日益增长的运营成本、人工成本等,我们不禁感叹:原厂的日子也不好过啊!

企业和资本天然是要逐利的,因而成本的堆加也万万不会自我买单,于是涨价成为了众多MLCC主要厂商的必由之路。

囤积居奇:炒货者的狂欢盛宴

如果说以上所列因素均是由于市场变化、产能调整所致的天灾的话,那么炒货推价的市场投机客则是地地道道的人祸。

自2017年以来,越来越多的市场投机客借着MLCC价格不断走高的东风加倍囤货,享受着巨大的溢价红利,要知道,某些产品当前价格已经达到了去年同期的3到5倍甚至10倍以上,高达1000%的回报率足够让越来越多的人加入这场猎手们的饕餮盛宴。买多、买空、买断货,投机客们这样的准则使得整个供求市场一片狼藉,曾经看不上眼的料现在哭着喊着都一片难求。炒货者们成了这场狂欢的重要推手。

形势越混乱,心智越要镇定;行情越复杂,分析越要透彻。MLCC涨得风生水起,采购者怨声载道,囤货商盆满钵满,生产商焦头烂额。这场几近疯狂的浪潮,似乎还远未终结……

标签: 三星调价