详情页
首页>资料大全>企业资讯
电子元器件采购技巧
云汉芯城    发表于   2018-11-01

随着近年来半导体技术的突飞猛进,作为电子产品重要组成部分的电子元器件,其质量是产品性能指标的决定因素。在本文中云汉芯城小编为大家整理分享一些电子元器件的采购技巧。

1. 认真审查供货商资质,择优选取

在对供货商、电子元器件采购网站的选定方面,强调其资质必须具有有效性、完整性、合法性。同时,其所提供的产品必须经过相关的认证。

供货商的资质包括:营业执照、税务登记证、产品代理授权证书、供货质量保证协议、产品的检测证书、生产许可证、生产厂家的质量保证体系认证证书、特殊产品的行业认定证书,等等。

对于批量采购的元器件来说,保证其是所选用平台的合格产品,保证器件流通渠道的正规合法,这些都是保证原器件质量的重要步骤。由于利益的驱使,有很多不良商家为了攫取更多的利润,不惜以次充好,以假乱真,采用各种不光彩的做法欺骗用户。在电子元器件行业,常见的就是打磨芯片,用便宜芯片冒充价格高的芯片,用拆机的旧芯片冒充新的芯片,用筛选出差的芯片冒充好的芯片等等。

2. 严格论证产品方案、慎选器件型号,确保适应主流

目前国际上生产数字集成电路的国家与地区主要有美国、韩国、日本、台湾等,知名厂商有德州仪器、MAXIM、ADI、国家半导体、现代、三星等几家大型企业,此外还有一些生产专业器件的,像生产可编程逻辑器IC的LAATICE、ALTETR、SELLINCE 等等。这些公司规模大、产品多,销售网络遍布全球,其产品应用于全世界各个领域。另外,这些厂家大都采用代理制的销售方式,由各个区域的代理商,负责区域内的销售,包括售后的服务、技术支持等,形成一个相对完善的销售网络,一旦出现问题,追溯相对容易。这些主流厂家的产品是国内厂家研发的目标。国内的话也有一批优质厂家,如上海贝岭,航顺,UTC等。

所以,在产品的设计之初,选型定型时,选用哪个原器件生产厂家,是一件相当重要的事。选择大品牌的厂家,选择市场通行的主流产品,从质量上可以有一个相对可靠的保证;由于出货量大,成本也可以相对降低,在产品的调试运行过程中,可减少很多不确定因素,有利于系统的稳定运行。

3. 选择良好的供货渠道

对大型企业来说,通常设有专门的部门对采购的元器件进行电子元器件识别与检测,通过物理手段,检测元器件是否符合出厂标准。采样抽检可以早期发现问题,及时采取应对措施,降低产品发生质量问题的几率。

但对大多数中小企业来说,往往不具备上述这种能力,没有物理手段去检测元器件。器件采购入库前,仅仅对外观做一下检查,看看包装是否破损,型号规格、批号是否有误,数量是否符合。这种外观检查只能解决物流过程中发生的问题,而发现器件本身的质量问题才能避免造成损失。

对于一般的企业来说,如果能够从原厂家直接进货好。但由于采购数量、价格、信息掌握等方面的原因,很多单位无法直接给厂家下单,而需要从各种中间商手种采购所需器件。当今的元器件市场鱼龙混杂,正伪难辨,市场中充斥着各种假货、次品。如何寻找厂家授权的正规代理或分销商,是采购人员必须做好的功课。选对选准采购渠道,就能减少产品质量出现问题的几率。现如今电子商务发展迅猛,在网上如何选择一个可靠的电子元器件采购网站是至关重要的。

在没有物理检测手段的情况下,要想发现这种假货是有一定难度的。很多单位,直到产品发生问题,返回检查时,才发现买到了假货,此刻已经造成了一系列的麻烦,如后续的拆卸修理不仅费工费时,有时还要赔偿因此给用户带来的损失。所以,选择一个可靠的电子元器件的采购平台是保证产品正规可靠的重要一环,也是为企业减少损失的关键步骤。

(素材来自网络,由云汉芯城小编编辑整理,如有问题请联系!)

标签: 电子元器件 电子元器件采购