详情页
首页>资料大全>企业资讯
DIALOG推出同步整流器产品拓展AC DC产品阵列
EEWORLD    发表于   2014-09-24

    iW671同步整流器代替Schottky二极管,助推功率更高、尺寸更小的智能手机和平板电脑电源适配器。

    中国北京,2014年9月23日 –高集成电源管理、AC/DC、固态照明和蓝牙®智能无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日发布iW671同步整流器,用于为移动设备打造小巧、功率更高的电源适配器。iW671使用一个更加高效的MOSFET替代传统电源中的次级侧Schottky二极管,并与Dialog的iW1786或iW1787初级侧控制器配合使用,所达效率超过88%。同时,强劲有力的小型适配器可满足更高的功率密度需求,而且不会超过温度限值。

    传统电源使用Schottky二极管整流输出电压(将AC电压转变为DC电压)。通过使用同步整流器替代Schottky二极管,MOSFET在转换时所降电压低于Schottky二极管的正向电压,从而减少功率损耗。但是,传统同步整流器仍然需要并联一个Schottky二极管,因为当电压值接近零时需要切断它们,从而避免电流穿入风险所导致的电源过热或损坏。iW671采用Dialog专有的数字控制技术,无需并联Schottky二极管。电压为5V时,同步整流技术还能将效率提高4%,从而将小型、大功率电源的满载效率提升至88%以上。

    iW671旨在提供15W或50W的输出功率、实现小于15mW(iW1786)或30mW(iW1787)的超低空载待机功耗以及极高的效率,从而确保所打造的充电器和适配器符合严苛的全球节能标准,包括美国能源部(2)规定终版(1)、欧盟委员会行为准则第五版(1)和一些二级(2)法规。

    当电子产品的电源已经插入插座但未使用时,本身仍在持续耗电。为了实现较低待机功耗,这些电源通常会进入一个低功耗待机运行模式。然而,当有负载时,它们需要快速“唤醒”,以防止输出电压下降过低。动态负载响应(DLR)性能由系统唤醒和响应功率负载变化的速度决定。典型的适配器和充电器设计方法能够实现较低的待机功耗和较高的效率,但这也导致了唤醒速度很慢(即较慢的DLR性能)。iW671内置自适应电压位置监测器,它能够检测出反激式转换器的输出电压下冲,从而实现超快的DLR,迅速从低功耗待机模式醒来。

    Dialog半导体有限公司高级副总裁兼电源转换事业群总经理Davin Lee 表示:“全球节能法规越加严格,这也推动了电源设计正在挑战成本、性能和尺寸的极限。Dialog的创新型iW671同步整流器以及控制器解决方案为设计人员提供了终极组合,即将极高效能、快速待机恢复性能、更低的BOM(物料清单)三者合一,全面兼顾,帮助他们设计出新一低成本的适配器和充电器。”

主要特性
iW1786+iW671:15W输出功率,空载待机功耗<15mW
iW1787+iW671:50W输出功率,空载待机功耗<30mW
消除了并联Schottky二极管
更高效率>88%(满载)
更快动态负载响应性能
遵从美国能源部规定(1) 、欧盟委员会行为准则第五版标准以及有关外部电源效率的二级(2)法规。
产品摘要:iW671产品摘要,iW1786产品摘要,iW1787产品摘要






ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 整流器 贸泽 大联大 富昌

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续