详情页
首页>资料大全>企业资讯
电子元器件选型指导系列-二极管选型指南
网络整理    发表于   2019-01-07

根据材料的导电能力,我们将形形色色的材料划分为导体、绝缘体和半导体。半导体是一种具有特殊性质的物质,它的导电能力介于导体和绝缘体之间,所以被称为半导体。常见的半导体材料有硅(Si)和锗(Ge)。

二极管(Diode)算是半导体家族中的元老了,其明显的性质就是它的单向导电特性,就是说电流只能从一边过去,却不能从另一边过来(从正极流向负极)。

一、基础知识

1、二极管的分类

二极管的种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管);按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。

根据二极管的不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、肖特基二极管、发光二极管等。

2、二极管的型号命名方法

(1)按照国产半导体器件型号命名方法:二极管的型号命名由五个部分组成:主称、材料与极性、类别、序号和规格号(同一类产品的档次)。

(2)日本半导体器件命名型号由以下5部分组成:

部分:用数字表示半导体器件有效数目和类型;“1”表示二极管,“2”表示三极管。

第二部分:用“S”表示已在日本电子工业协会登记的半导体器件;

第三部分:用字母表示该器件使用材料、极性和类型;

第四部分:表示该器件在日本电子工业协会的登记号;

第五部分:表示同一型号的改进型产品。

3、几种常见二极管特点

(1)整流二极管

将交流电源整流成为直流电流的二极管叫作整流二极管,因结电容大,故工作频率低。

通常,IF 在 1 安以上的二极管采用金属壳封装,以利于散热;IF 在 1 安以下的采用全塑料封装。

(2)开关二极管

在脉冲数字电路中,用于接通和关断电路的二极管叫开关二极管,其特点是反向恢复时间短,能满足高频和超高频应用的需要。

开关二极管有接触型,平面型和扩散台面型几种,一般 IF<500 毫安的硅开关二极管,多采用全密封环氧树脂,陶瓷片状封装。

(3)稳压二极管

稳压二极管是由硅材料制成的面结合型晶体二极管,因为它能在电路中起稳压作用,故称为稳压二极管。

它是利用 PN 结反向击穿时的电压基本上不随电流的变化而变化的特点,来达到稳压的目的。

(4)变容二极管

变容二极管是利用 PN 结的电容随外加偏压而变化这一特性制成的非线性电容元件,被广泛地用于参量放大器,电子调谐及倍频器等微波电路中。

变容二极管主要是通过结构设计及工艺等一系列途径来突出电容与电压的非线性关系,并提高 Q 值以适合应用。

(5)TVS二极管

TVS二极管(Transient Voltage Suppresser 瞬态电压抑制器)是和被保护电路并联的,当瞬态电压超过电路的正常工作电压时,二极管发生雪崩,为瞬态电流提供通路,使内部电路免遭超额电压的击穿或超额电流的过热烧毁。

由于 TVS 二极管的结面积较大,使得它具有泄放瞬态大电流的优点,具有理想的保护作用。

二、二极管的选用

1、按主要参数选择

(1)额定正向工作电流

额定正向工作电流指二极管长期连续工作时允许通过的正向电流值。

(2)浪涌电流

浪涌电流,是允许流过的过量正向电流,它不是正常电流,而是瞬间电流。其值通常是额定正向工作电流的20倍左右。

(3)反向工作电压

加在二极管两端的反向工作电压高到一定值时,管子将会击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了反向工作电值。例如,lN4001二极管反向耐压为50V,lN4007的反向耐压为1000V。

(4)反向电流

反向电流是指二极管在规定的温度和反向电压作用下,流过二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。

反向电流与温度密切相关,大约温度每升高10℃,反向电流增大一倍。

硅二极管比锗二极管在高温下具有较好的稳定性。

(5)反向恢复时间

从正向电压变成反向电压时,电流一般不能瞬时截止,要延迟一点点时间,这个时间就是反向恢复时间。它直接影响二极管的开关速度。

(6)功率

功率就是加在二极管两端的电压乘以流过的电流。这个极限参数对稳压二极管等显得特别。

(7)频率特性

由于结电容的存在,当频率高到某一程度时,容抗小到使 PN 结短路。导致二极管失去单向导电性,不能工作,PN 结面积越大,结电容也越大,越不能在高频情况下工作。

2、不同二极管的选用

(1)检波二极管

检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管。

(2)整流二极管

整流二极管一般为平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑其整流电流、反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求不高,只要根据电路的要求选择整流电流和反向工作电流符合要求的整流二极管即可。

(3)稳压二极管

稳压二极管一般用在稳压电源中作为基准电压源或用在过电压保护电路中作为保护二极管。选用的稳压二极管,应满足应用电路中主要参数的要求。稳压二极管的稳定电压值应与应用电路的基准电压值相同,稳压二极管的稳定电流应高于应用电路的负载电流50%左右。

(4)开关二极管

开关二极管主要应用于收录机、电视机、影碟机等家用电器及电子设备有开关电路、检波电路、高频脉冲整流电路等。

中速开关电路和检波电路,可以选用2AK系列普通开关二极管。高速开关电路可以选用RLS系列、1SS系列、1N系列、2CK系列的高速开关二极管。

要根据应用电路的主要参数(如正向电流、反向电压、反向恢复时间等)来选择开关二极管的具体型号。

(5)变容二极管

选用变容二极管时,应着重考虑其工作频率、反向工作电压、正向电流和零偏压结电容等参数是否符合应用电路的要求,应选用结电容变化大、高Q值、反向漏电流小的变容二极管。

《电子元器件选型指导系列-二极管选型指南》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签: 二极管 电子元器件