详情页
首页>资料大全>企业资讯
贴片电感常见知识解惑
网络整理    发表于   2019-01-15

1.贴片电感器的充许偏差

偏差是指测量值与真值之差异,由于原材料、制作工艺、仪器、实验条件、环境等因素的限制,物理量的测量值与客观存在的真实值之间总会存在着一定的差异,这种差异就是偏差。偏差与错误不同,错误是应该而且可以避免的,而偏差是不可能绝对避免的。

贴片电感器的充许偏差表示制造过程中的电感量偏差在小,通常有J、K、L、M、P、N、MIN几个等级,J允许偏差为±5%,K允许偏差为±10%,L允许偏差为±15%,M允许偏差为±20%,P允许偏差为±25%,N允许偏差为±30%,MIN允许偏差为小电感量,在许多体积较小的电感器上不标出偏差这一参数。

2.电感器直流电阻的影响

从阻碍电流这个角度看,电感器存在感抗和线圈的直流电阻两种因素,在电感电路分析中这两种因素的判断方法如下。

(1)对于交流电流而言,线圈的直流电阻对交流电流也有阻碍作用,但是与感抗所起的阻碍作用相比很小,通常可以忽略不计,而认走只存在感抗的作用,这样有利于简化对电感器所在电路工作原理的分析。

(2)对于直流电流而言,分析电感电路有再两情况:一是根本不考虑电感器的直流电阻对直流电流的影响,这样有利于简化分析,在许多情况下采用这种方法:二是分析电感器所在电路工作原理时,电感器的直流电阻不能忽略。它在电路中起着一定的作用。到底是不是要孝虑电感器的直流电阻,要根据具体电路情况而定,这种问题是电路分析中的一个难点。

3.电感器的电感量

电感器的电感大小如同电容器的电容量大小一样,是电感器使用中的一个重要参数。另外,当电感器中流有较大工作电流时,对它的额定工作电流参数也要引起关注。电感器的电感大小与线圈的结构有关,线圈绕的匝数越多,电感越大。在同样匝数情况下,线圈加了磁芯后,电感量增大。

电感单位为亨,用H表示,H太大,常用毫亨(mH)和微亨(州)表示。1H=1000mH,1mH=l000uH。标称电感量表示了电感器的电感大小,它是使用中人们为关心的参数。也是电感器重要的参数之。标称电感量会标注在电感器上,以方便使用,如图所示。这是3位数表示方法,其识别方法与电容器的3位数识别方法一样。

4.电感极性的问题

有关极性的解释:物体在相反部位或方向表现出相反的固有性质或力量,对特定事物的方向或吸引力(如倾斜、感觉或思想);向特定方向的倾向或趋势,对两极或起电(如物体的)特定正负状态。常见的有电解电容在负极就有一白条,当正负极接反后,电解电容会发热,漏液,重则爆炸。电感有没有极性之分,如果有那电感极性的问题如何区分?电感接反后会不会爆炸?

从本质跟电解电容的本质上有区别的,因此,电感二个脚随便接都不会因极性问题而产生爆炸,有关电感极性的问题看具体的电路要求而定。通常的产品中是不用区分电感极性,如一些滤波方面。在有些信号处理上面的电感则要求注意电感极性问题,诺电感二个脚接反,电路信号会衰减或停此工作。

《贴片电感常见知识解惑》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入”全国供应链创新与应用试点企业“,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签: 贴片电感
上一篇: 轮速传感器