详情页
首页>资料大全>企业资讯
光敏二极管的结构原理以及检测方法
网络整理    发表于   2019-01-21

光敏二极管是一种光电转换二极管,所以又叫光电二极管。

光敏二极管是利用硅PN结受光照后产生光电流的一种光电器件。光敏二极管的结构与普通半导体二极管在结构上是相似的。有的光敏二极管为了提高其稳定性,还外加了一个屏蔽接地脚,外形似光敏三极管。光敏二极管工作于反向偏压,其光谱响应特性主要由半导体材料中所掺的杂质浓度所决定。

同一型号的光敏二极管在一定的反偏电压、相同强度和不同波长的入射光照射下,产生的光电流并不相同,但有一值。不同型号的光敏二极管在同一反偏电压、同一强度的入射光照射下,所产生的光电流值也不相同,且光电流值所对应的入射光的波长也不相同。

光敏二极管在设计和制作时尽量使PN结的面积相对较大,以便接收入射光。光敏二极管是在反向电压作用下工作的,没有光照时,反向电流极其微弱,叫暗电流;有光照时,反向电流迅速增大到 几十微安,称为光电流。光的强度越大,反向电流也越大。光的变化引起光电二极管电流变化,这就可以把光信号转换成电信号,成为光电传感器件。

当光照通过天窗或玻璃凸镜人射在PN结上时,由于吸收光能址则使PN结附近逸出大量自由电子,相应地也产生相同数量空穴,随着自由电子一空穴对的不断增加,光电流也不断增加。其光电流量值与照度成正比。

光敏二极管的PN结设置于透明管壳的内部墓座上,可以通过透明天窗或玻璃凸镜接受光照,它在电路中采用反向偏置接法。

测量光敏二极管时,先用黑纸或黑布遮住光敏二极管的光信号接收窗口,然后用万用表的R×1k档其正、反向电阻。正常时,正向电阻值在10~20kΩ之间,反向电阻值为∞(无穷大)。再去掉黑纸或黑布,使其光信号接收窗口对准光源,正常时正、反向电阻值均会变小,阻值变化越大,说明该光敏二极管的灵敏度越高,光敏二极管工作时加有反向电压,没有光照时,其反向电阻很大,只有很微弱的反向饱和电流。当有光照时,就会产生很大的反向电流(亮电流),光照越强,该亮电流就越大。

《光敏二极管的结构原理以及检测方法》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签: 光敏二极管