如果你的家中正好有IP摄像监控系统,同时你也是一位Android用户,那么你可以将摄像头的画面通过tinyCam Monitor传输到智能手机的屏幕上。现在,不仅仅是智能手机,就连Android Wear系统的智能手表也可以做到同样的事情了。
为Android Wear开发的tinyCam Monitor Pro(目前还处于测试阶段)适用于任何运行谷歌Android Wear操作系统的智能手表,可以让用户在任何地方非常方便的查看IP摄像头拍摄到的画面。用户只需要启动应用程序就可以跳转到近的画面直播界面。另外,还可以进行点击放大、遥控摄像头方向和循环拍摄等操作。整个过程非常简单并且直观,而tinyCam Monitor好的应用就是餐馆或咖啡厅等公共场所。
从演示视频上看,就可以非常直观的了解tinyCam Monitor的操作过程。目前由于tinyCam Monitor还处于内测阶段,因此如果想要体验的话可以加入tinyCam Monitor在Google+上的社区,索取测试版本号为5.6 beta 8的测试版。而目前这款摄像头应用究竟何时登陆Google Play,目前还不得而知。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。