详情页
首页>资料大全>企业资讯
美出台4K认证新标 国内4K标识远未普及
中关村在线    发表于   2014-09-25

    说起CEA的大名,相信大家都不会陌生,就是大名鼎鼎的美国消费电子协会。在该协会旗下,目前有超过2000多家消费电子企业,每年在美国赌城拉斯维加斯举办的CES消费电子展,已经成为业界的风向标,不少企业都会在展会中发布很多重磅新品和新技术,成为世界所瞩目的焦点所在。近期,一直在负责美国家电产品规格标准化工作的美国消费电子协会宣布,为了规范相关4K超高清产品的销售,方便用户对4K影音产品进行选购。将会从近期开始,在4K超高清电视(参数 图片 文章)、4K显示器以及4K投影机上,全面推广全新的4K认证标识,新标识将于晚些时候正式对外公布,目前还处于保密阶段。

    根据官方公布的相关资料,目前初步计划是,有两种视觉标识出现。而这两种标识分别为4K Ultra HD和4K Ultra HD Connected标识,并且可能会带有美国消费电子协会CEA的LOGO字样。在LOGO使用方面,通过4K认证的家电厂商才可以使用此LOGO。而LOGO则会运用在产品的外包装以及产品上。除此之外,这些厂商的使用范围不仅仅是在上述范围智能,还可以将该标识使用在产品的宣传海报以及宣传活动中。获得了该LOGO的厂商,对于4K LOGO的使用并没有强制性的要求,而是采用了自愿使用的方式。

CEA在美国极具影响力


    其实对于普通用户而言,如果能有相关的认证标志出现,还是一件非常有意义的事情。以电视为例,用户在购机的时候,就可以具有4K认证标志的产品,至少这类产品经过认证的产品,在分辨率等物理特性方面,符合4K超高清标准,可以让用户放心使用。那么,在国内市场中,4K相关的认证标识又是怎样呢?接下来我们不妨来一起看看。

国内4K电视认证普及度偏低

    下面我们再来看看国内的4K相关认证标识,目前国内仅有来自中国电子商会的4K超高清电视(参数 图片 文章)认证,包括TCL、LG、夏普等多家电视厂商的很多4K电视也通过了这一认证。但是,认证的推广程度并不高,很多用户甚至还不知道已经有了此认证。而在4K电视和包装箱上,出现的机会更是不高。

4K超高清电视认证标识

    其实客观分析一下,这一点和美国CEA认证相似,都是来自行业协会的认证。虽然也具有一定的认可性,但是上升到国家高度也仅仅是行业中相关标准,没有强制执行力。就目前看来,用户的认知度还不高,整体效果还不是非常理想。

中国国家产品强制性3C认证

    笔者认为,未来4K电视绝对是市场中的主打产品,用户的需求量也很大,但是用户在选购的时候,还是希望能看到认证标识。其实换个角度来思考问题,可以比较一下大家都非常熟悉的3C认证。大家都知道,目前3C认证为国家强制标准认证,只有通过此认证的产品,才有资格在国内的范围之内上市销售。而对于4K超高清认证来说,并没有出台相应的4K强制认证标准,仅有协会的认证存在,并不是非常完善。从公允性上看,和的认证肯定会有一些差距,权威性也要低一些。

    所以,我们也希望,在不久的将来,4K超高清认证不仅是有行业协会所颁发的,更应该有的强制认证出现。比如可以规定,电视的物理分辨率必须达到3840x2160,响应时间需要低于XX毫秒,低水平可视角度不得低于XX度。此外,还应该具有USB3.0接口,支持通过优盘或者移动硬盘解码4K超高清视频等等。只有详尽的规范出台了,用户在购机的时候,才不会感到迷茫。
  

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Master 安富利 艾睿

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续