详情页
首页>资料大全>企业资讯
pt100热电阻对照表,直观表述温度的测量
网络整理    发表于   2019-02-19

铂金属的电阻值有随着温度的提高匀速提高的特性。pt100热电阻就是利用这个特性来实现对温度的测量。那么,pt100热电阻的电阻数值跟温度高低的转换标准是什么?接下来,小编为大家简单介绍pt100热电阻对照表。

一、pt100热电阻

pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。

医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。

二、pt100热电阻引线方式

热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。

国标热电阻的引线主要有三种方式:

二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。

三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的常用的引线电阻。

四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。

热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。工业上一般都采用三线制接法。

三、pt100热电阻对照表

-50度 80.31欧姆;-40度 84.27欧姆;;-30度 88.22欧姆;-20度 92.16欧姆;-10度 96.09欧姆;0度 100.00欧姆;10度 103.90欧姆;20度 107.79欧姆;30度 111.67欧姆;40度 115.54欧姆;50度 119.40欧姆60度 123.24欧姆;70度 127.08欧姆;80度 130.90欧姆;90度 134.71欧姆;100度 138.51欧姆;110度 142.29欧姆;120度 146.07欧姆;130度 149.83欧姆;140度 153.58欧姆;150度 157.33欧姆;160度 161.05欧姆;170度 164.77欧姆;180度 168.48欧姆;190度 172.17欧姆;200度 175.86欧姆

阻值会随着温度的匀速有规律的增长!

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签: 热电阻