详情页
首页>资料大全>企业资讯
保险电阻一般是多少欧?常用的有哪些
网络整理    发表于   2019-02-27

我们的电箱中都有装保险电阻,那么大家知道保险电阻一般是多少欧吗?常用的保险电阻有哪些呢?下面云汉芯城给大家介绍一下相关的内容,希望能帮到大家。

一般的保险丝电阻为多少?

比如一个额定电流为10A的保险丝,和一个阻值为44欧的电器串联在一个220V的电路中。我可不可以忽略保险丝的电阻,求得通过电器的电流为5A?

保险电阻器

保险电阻器又名熔断电阻器,保险电阻器兼备电阻与保险丝两者的功能,平时仅当做电阻器使用;一旦电流过大时,就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。

保险电阻器又名熔断电阻器,保险电阻器兼备电阻与保险丝两者的功能,平时仅当做电阻器使用;一旦电流过大时,就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。贴片保险电阻器的颜色通常为绿色,表面标有白色的数字“000”或额定电流值。当电路负载发生短路故障、出现过流时,保险电阻器的温度在很短的时间内就会升高到500℃~600℃。这时电阻层便受热剥落而熔断,起到保险的作用,达到提高整机安全性的目的。

保险电阻器的形状有多种,既有像普通电阻器的,也有其他形状的。目前常用的有下列几种。

(1)类似二极管或磁珠状的保险电阻器

这类保险电阻器的外形类似整流二极管,整体为黑色,只是没有二极管的极性标注用的白色环。表面一般标注其电流的大小,如1,5A字样。这种保险电阻器通常用在计算机的光驱、主板的键盘/鼠标接口电路中。

(2)白色小方块状的保险电阻器

这类保险电阻器的外形类似贴片电解电容,不过其颜色为白色,表面标注电流的大小,如400mA,表示其通过的电流为400mA。

(3)类似普通电阻器状的保险电阻器

这类形状的保险电阻器常用在一些低档的主板上和光驱及显示器中。其形状和普通电阻器类似,颜色一般为绿色或士色,有些上面标有电流值(如1.1A/2A),有些用一道色环标注。

(4)灰色扁平状的保险电阻嚣

这类形状的保险电阻器类似扁平彤状的贴片电感。其上有标注字符,如LF110字样,一般用在主板、笔记本电脑的9针串行通信接口、25针并行通信接口、显示器外接接口中。

(5)绿色扁平状的保险电阻器

这类保险电阻器是现在常用的保险电阻器。其上一般有电流标注,如X26、X15、1×1

等字样,分别表示其电流为2.6A、1.5A、1A。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签: 保险电阻