详情页
首页>资料大全>企业资讯
什么是4K NVR
互联网    发表于   2014-09-28

    什么是NVR

  NVR中文名称“网络录像机”,是安防视频监控行业的核心产品,它可以实现摄像机接入、图像浏览、录像存储、解码显示等完整的监控系统管理应用。如果把视频监控系统想象成一个人,那么NVR就是人的大脑,它负责对整个系统进行全面管控。和传统的模拟DVR相比,NVR的特征就是全网络化,即所有信号通过一根网线来传输,而不是过去DVR时代的音频、视频、告警等一大堆线缆,因此,NVR的推出正是凭借“NVR,DVR终结者”的口号强势登场,并在近5年里终实现了这一预言。4K NVR,顾名思义,就是支持4K超高清图像性能的NVR产品,4K NVR物理分辨率达到3840×2160,是1080P的4倍,是720P的约9倍,借助NVR完善的管理性能,4K NVR配合4K 摄像机能够即可构建一套全4K超高清视频监控系统,以开展更清晰、更高质量的安全监控。

  什么是4K

  4K技术首先发展于电视领域。2012年5月,国际电信联盟发布了BT.2020“超高清电视UHDTV”(或UltraHDTV)标准的建议,将屏幕的物理分辨率达到3840×2160(4K×2K)及以上的电视称之为超高清电视,因此4K又称为2160p。

  值得留意的是,BT.2020标准也将8K(7680×4320)纳入超高清标准。因此,严格意义上说,Ultra HD包含了4k和8k。此外,BT.2020标准还规定UltraHD支持的帧扫描频率,包括120p、60p、30p、29.97p、25p等。可以发现所有超高清标准的影像都是基于逐行扫描的,经历近百年的隔行扫描技术在超高清时代退出了历史舞台。在色彩方面,BT.2020标准相对于之前的Rec.709标准作出了大幅度的改进。比如色深方面,由Rec.709标准的8bit提升至10bit或12bit,其中10bit针对的是4K系统,12bit则是针对8K系统。这一提升对于整个影像在色彩层次与过渡方面的增强起到了关键的作用。色深标准的变化同时导致调整画面动态范围的标准也产生了变化。其实BT.2020标准定义的超高清系统除了在分辨率、刷新率、色彩深度上进行了提高,还在色彩空间、伽玛校正等方面进行了全方位的调整,特别是色域三角形方面的扩展,使得画面的色彩表现远胜于高清系统。

  在传输接口方面,支持4K的传输接口目前主要有HDMI和DisplayPort(DP接口)两种,其中HDMI 1.4a可以支持的4K分辨率规格为4096*2160@24Hz或3840*2160@30Hz;的HDMI2.0则可以支持60Hz的4k分辨率传输。而DP1.2标准可以支持60Hz的4096*2160以及3840*2160分辨率。

  4K对NVR及整个视频监控产业的价值

  4K技术对包括NVR和视频监控在内的整个安全防范行业来说意义重大,它的超高清图像和超宽广视角不仅是公安、交通等重要部门开展大面积、远距离安全监控及道路安全管理的必要条件,未来更是基于大数据技术开展智慧城市、智慧建筑、智慧社区、智慧交通、智慧家居等应用的关键基础——因为只有图像细节越高清,各种智慧类应用的后台分析结果才会越准确。

  4K NVR在现阶段的实用指导

  4K NVR首先带来的好处就是可以直接接入4K摄像机,然后通过本地解码输出4K图像到4K显示设备,提供更高清晰度的视频浏览体验。现在,主流品牌的4K NVR还采用了一台4K NVR+三台显示设备的“一机三屏”配置设计,显示设备既可全部用于实时浏览监控图像,也可分别开展实时浏览、录像回放、菜单配置管理等应用,起到相当于一个小型监控中心的功能。

  其次,即使没有4K摄像机,4K NVR也具有明显的实用意义。我们知道,4个1080P的图像共约为800w像素,通过普通NVR进行画面合成输出显示后,4路1080P摄像机的图像将被压缩成折合1路1080P物理分辨率的图像,大约只为200W像素左右,图像清晰度将大打折扣。但是,如果借助4K NVR就不一样了,届时,每路1080P的摄像机图像都能丝毫无损的被4K NVR解码并显示输出至4K显示器,限度的还原1080P高清图像的效果。

  后,除了更高的清晰度,4K NVR还将对智能和大数据的成功应用产生重要影响,现阶段,4K NVR已经能够实现包括视频实时分析、视频摘要、录像切片等录像智能检索功能,比起普通NVR,它将进一步提高视频分析结果的准确率,降低误报率。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 贸泽 大联大 富昌

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续