· 爱立信在中国近海完成业界远的LTE超远覆盖测试,实现理论值100公里的极限覆盖
· 该测试基于已商业部署于运营商的LTE网络设备以及商业的测试终端
· 充分展现爱立信网络设备的优异性能
2014年8月,爱立信在中国近海对超远覆盖场景进行了测试。在测试中,通过超高站点,在业界首次实现LTE100公里的极限覆盖,展示了优异的爱立信网络设备性能。
图片说明:爱立信在中国近海完成业界远的LTE超远覆盖测试,实现理论值100公里的极限覆盖。
测试采用1800MHz频段,站高为海拔300米的高站点,基站采用爱立信RBS6601基带及安装在塔上的RRU12射频单元,全部采用商用的软硬件。测试终端采用的是商用的四类测试终端,用于上下行测试。测试乘坐工程船,高约10米,测试平台位于驾驶舱顶部。测试用FTP服务器采用了位于内陆的非专用服务器。
图片说明:站点海拔300米,采用商业部署于运营商的LTE网络设备及商业的测试终端
测试路线为沿着基站主瓣方向110度方向在海面上进行拉远测试指向外海,测试方向上有运营商现网正在运行的LTE基站。在接近100公里时,上行接入测试20次,成功率100%。
通过本次测试,验证了LTEFDD在PRACH扩展模式下能够支持100公里的覆盖距离,同时验证了LTE 在1800M Hz 上能够提供达到极限视距的覆盖效果。本次试验还充分验证了爱立信基站卓越的接收性能以及优异的发射特性。
图片说明:基站采用爱立信RBS6601基带及安装在塔上的RRU12射频单元,在测试中体现了卓越的接收性能以及优异的发射特性。
本次测试的成功,一方面体现了爱立信LTE网络设备的卓越性能,另一方面也为运营商的LTE超远部署场景提供了坚实的技术验证。通过提供好性能的LTE网络设备,以及业界丰富的LTE部署和运营经验,爱立信致力于助力中国运营商实现成功的4G部署和运营。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。