详情页
首页>资料大全>企业资讯
继续联发科处理器 魅族又有新机曝光
IT168.com    发表于   2014-09-29
  尽管魅族MX4现在势头火热,甚至官方已经暂停预订以用来先满足之前预订用户的需求,但根据黄章之前的微博,魅族今年会有四款新机与大家见面。除了已经发布的MX4、大家已经知道的MX4 Pro版之外,在微博上又曝光了剩下两款手机的消息。

  据微博用户手机晶片达人在微博上称:恭喜MTK 64bits 6732,6752本星期双双通过中国移动芯片入库,虽然之前有些产品问题,但mtk优秀的工程师还是解决了。步路辛苦,我想mtk后面的6735,6795等平台应该会顺利很多。这也将意味着搭载这两款芯片的产品离上市也不远了。


▲潘九堂称魅族将用这两款处理器

  而随后业界分析师潘九堂转发了该微博,并称:这两个平台原来魅族都有计划用,做5.5英寸和5英寸的产品,但是不知道MX4预订这么火,魅族还有没有精 力和急迫性在今年上市这两款产品。并且按照此前的传闻,这两款新机可能售价在千元左右,与红米、荣耀这样的知名千元手机展开竞争,这也符合黄章说魅族今年将拓展产品线的策略。

  这两款MTK处理器均采用Cortex-A53架构,是标准64位ARM处理器。其中MTK6752可能是八核设计,而MTK6732则是四核设计,主频为1.5Ghz,配有Mali-T760图形芯片,主频为1.5GHz,支持H.265高清分辨率解码技术,可实现1080p/30fps视频播放以及 H.264影音录制。二者的基带芯片均支持五模全网通。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续