详情页
首页>资料大全>企业资讯
敢与旗舰手机说不同 索尼Xperia Z3评测 (1)
太平洋电脑网    发表于   2014-09-29
   索尼Xperia Z3是本月发布的旗舰级安卓手机,与三星GALAXY Note4和苹果iPhone 6 Plus一样,同属于2014年豪华手机俱乐部的阵容。作为一部标榜“敢不同”口号的旗舰手机,笔者在时间见到这款手机,就重新燃起了对索尼 Xperia系列手机的探索欲望,如何能让读者与我一起发现索尼Xperia Z3的与众不同,成为这一周以来重要的事情。

  我不想像以往的评测一样,先一本正经地告诉你这款手机的优点,然后装模作样地告诉你这款手机的缺点。帮你指点外观、帮你跑分、帮你点评摄像头样张,甚至 帮你介绍你已经知道的一切。手机只在评测者手中,而不在消费者的手中。于是,这次并不赋予索尼Xperia Z3以任何多余的描述,下面的行文只是想告诉你,笔者所认知的索尼Xperia Z3与众不同的地方。(为方便描述,以下全部简称为索尼Z3)

  “敢不同”之一:比顶配还多一点的硬件

  首先我不得不先让你接受索尼Z3的所有配置情况,以保证在后续测试中有一个绝对的衡量标准。索尼Z3配备了高通骁龙801 MSM8974AC四核2.5GHz芯片,3GB RAM,16GB起步的闪存空间,同时,配备了5.2英寸IPS高清硬屏,2070万像素索尼G镜头,3100mAh高容量电池,预装Android 4.4.4操作系统。

索尼Z3配置对比三星Note4/iPhone 6 Plus
手机索尼Xperia Z3三星GALAXY Note4iPhone 6 Plus
CPU高通骁龙801四核2.5GHz高通骁龙805四核2.7GHz苹果A8双核1.4GHz 64位
RAM3GB3GB1GB
ROM16GB 支持128GB扩展16GB 支持128GB扩展16/64/128GB 不支持扩展
屏幕5.2英寸1920x1080分辨率 IPS 防水防尘机身5.7英寸2560x1440分辨率 Super AMOLED5.5英寸1920x1080分辨率 IPS
摄像头2070万像素+220万像素1600万像素+370万像素800万像素+120万像素
系统Android 4.4.4Android 4.4.2iOS 8
尺寸146x72x7.35mm 152g153x78x8.5mm 176g158.1x77.8x7.1mm 172g
电池3100mAh 不可自由更换3000mAh 可自由更换2915mAh 不可自由更换
网络2G/3G/4G LTE2G/3G/4G LTE2G/3G/4G LTE
价格4999元5399元6388港元

  如果说,所有以上的配置都无法满足苛刻的你,而索尼Z3独有的IP68级防水则是锦上添花的关键配置,让竞品无法超越。也许只因为这一个特殊需求,就决 定了只有索尼Z3才适合某些特定用户。索尼Z3敢于与大多数旗舰手机在相同之中找到不同,源于比对手多一个防水配置。其实,不同点也远不止一个,在工艺、 电芯、音质、摄像头方面的不同,也许并未让你注意到。

  “敢不同”之二:7.35mm复合材质机身

  如何才能体现设计工艺的进步,或许直观的就是手机厚度的不断降低。索尼Z3采用圆润铝制边框,通体运用全平衡设计,在金属、玻璃和棱角复合材料之间实 现了较好的美观性和一体性。如果你没有摸过真机,你不会相信索尼Z3只有152克、7.35mm的轻薄机身。它比索尼Z2薄了0.9mm,轻了11克。在 屏幕尺寸不断变大的智能机大潮之中,索尼Z3拥有一副“不将就”与“不跟随”的特殊情怀。别介,这些词借用一下也无妨。

[1] [2] [3] [4]

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 大联大 富昌 Avnet

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续