详情页
首页>资料大全>企业资讯
导航、自动泊车 汽车高科技是福是祸?
慧聪网    发表于   2014-09-30

   2012年莱州送货到青岛的司机魏某依靠车上的导航仪行驶,按照导航的指示一路前行,不慎一头扎进了黄岛轮渡码头附近的海里。这不是个也不是一个导航造成灾难的事故了,我们不禁感叹这些人的智商实在让人捉急,但长期对导航的依赖我们会不会有一天真的连路都不认识了呢?

    当我们走神、没看清,或者犯傻的时候,电脑辅助驾驶系统介入可以救我们一命。但我们也清楚地知道电脑犯起浑来也很可怕,蓝屏、闪退、无响应,甚至无故重启,哪个发生在车上都会是“致命”的。想想iPhone为什么始终保留一个带物理反馈的Home键吧。

一:定速巡航高速驾驶隐患大

    2012年12月杭州一车主称定速巡航失控,在杭浦高速上120多码的速度狂奔一个多小时,后被交警生死解救。定速巡航出故障危险,因为该功能一般都是在高速状态下使用,一旦失灵,后果十分严重。

    有些车型配备了ACC自适应巡航,编辑觉得这种系统存在着更多的隐患,它主动判断车距,随时进行制动与加速,尤其是前方车辆并线突然消失在你的车雷达前方,你的车子会以降挡、地板油的方式恢复到设定车速,这是相当危险的情况。

二:过分依赖GPS导航仪让人变路痴

    2012年莱州送货到青岛的司机魏某依靠车上的导航仪行驶,按照导航的指示一路前行,不慎一头扎进了黄岛轮渡码头附近的海里。这不是个也不是一个导航造成灾难的事故了,我们不禁感叹这些人的智商实在让人捉急,但长期对导航的依赖我们会不会有一天真的连路都不认识了呢?

三:预碰撞安全系统激烈驾驶时关掉为妙

    该系统可自动探测前方障碍物,测算出发生碰撞的可能性,若系统判断碰撞的可能性很大,则会发出警报声并采取制动。有媒体同行吐槽,有一次在城市车流中穿行,在离前车车尾较近的时候紧急并线,车头刚伸到隔壁车道一部分,此时防碰撞系统介入急刹,给了后车一个大大的惊喜,所幸后车及时采取措施避免追尾,驾驶者只能挥手致歉。预碰撞系统和激进的驾驶风格形成的矛盾值得我们注意。例如雷克萨斯GS、沃尔沃XC60等这些车型都配有该系统。

    感觉预碰撞系统在高速路上偶遇暴风雨突袭,雨刷已经不能让你看见前方道路时,发挥的作用。

四:车道保持更易让人麻痹大意

    和预碰撞安全系统同属于车辆主动安全系统,此系统借助摄像头识别行驶车道的标志线。如果车辆接近识别到的标记线并可能脱离行驶车道,那么会通过方向盘的振动提醒驾驶员注意,或者直接操控方向盘使车辆驶入车道内。更牛的是英菲尼迪的DAS系统,不操控方向盘,也能给你把车轮拽回来。想想我们中国的高速路况并不是十分理想,此系统采取摄像头记录的办法难免有误判。

五:自动泊车功能不是新手的倒库法宝

    使用自动泊车发生的事故真实地发生在我们的身边,之前,有人利用自动泊车停车入位,却低速撞上另一辆车。由于自动泊车本来就不够“聪明”,不能平直的停进车位,加上刹车介入较晚,终导致了小事故。

    总结:随着科技的发展,今后会有越来越多的车内“高科技配置”出现,说了这么多也并不是否定这些配置,毕竟他们的出现本质都是为我们提供便利和安全,可靠性99.999%也意味着十万分之一的危险,在无价的生命面前,我们需要更高的可靠性。相对于事故几率,我想它们对我们的保护应该更值得关注,只不过希望广大驾驶者能够不要对这些配置过分依赖,因为这才是大多数事故的主要原因。希望科技带给我们更加美好、安全的车生活!

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续