详情页
首页>资料大全>企业资讯
嵌入式闪存成就MAX 10 FPGA的系统价值
EEWORLD    发表于   2014-10-01

30年的低成本创新
    中国有句俗话叫“30年河东,30年河西”,Altera在1984年发布了款非易失PLD EP300器件,30年间,可编程器件在性能上不断发展甚至挑战摩尔定律,工艺技术也有了长足的进步,电子设计领域出现了很多替代品,而终端应用领域更是发生了翻天覆地的变化,这一定是PLD的发明者不曾想到的。近一年,终端需求也使得芯片领域加速创新。就Altera来说,在过去6个月,其相继发布了3款足够“有料”的FPGA及SoC系列:Arria 10、Stratix 10以及MAX 10,它们都是Altera在创新大潮中重磅推出的“第10代”(Generation 10)产品,也为Altera第4个十年打下了坚实的基础。
    今天的主角是MAX 10,它早在定义之初就被封为“下一代非易失FPGA”,近日,Altera公司产品营销资深总监Patrick Dorsey先生在北京与记者分享了将在10月1日正式开始提供的MAX 10 FPGA的一些特性,我们也来探究一下它是否真的“实至名归”。

图1 Altera公司产品营销资深总监Patrick Dorsey先生


    Patrick试图先用“老朋友”这个形象来拉近与中国的距离:“30年前,Altera就为中国提供低成本的可编程器件,中国市场逐渐成为Altera重要的市场之一,例如,中国知名通信基础设施公司的产品逐渐把Altera的器件作为核心部件。”Altera这款新FPGA以本来为CPLD系列“头衔”的“MAX”来命名,也是想突出其延续了Altera可编程产品物美价廉的传统,而低成本的MAX 10所拥有的一些性能通常只有高端FPGA才具备。
系统级的集成
    传统的FPGA系统(如电机控制或汽车娱乐系统)主要由32位处理器、FPGA、电源模块以及大量的外部模拟器件构成,32位处理器作为主处理器,FPGA做加速或者其他补充功能。Altera此次把大量的外围器件(包括振荡器、时钟、模数转换器、温度传感器等)集成到MAX 10中,而过去系统的核心32位处理器也可以用Altera的软核处理器Nios II来替代,这能够让电路板面积减小50%。需要指出的是,集成到FPGA的模拟器件(如12位SAR ADC),其性能可以与单独的器件媲美,而集成到FPGA内部以后,不但减小了版级面积,还降低了物料成本,并片内系统监测和测量环境状态。Patrick还特意演示了MAX 10的模拟部分功能(请看文章结尾处视频),他还爆料称:将来Altera还可能把电源系统也集成到FPGA内部。

图2 新旧FPGA系统对比图


嵌入式闪存提高系统价值
    现在不管是处理器厂商还是FPGA厂商都在热衷于做“集成”,把更多的模拟部分、多个处理器集成到芯片中,这也促进了近几年SoC迅速发展。而“集成热”也导致了另一个问题:芯片差异化更加艰难,这也使得厂商需要从其他角度去探索如何差异化以提高系统价值。
    Altera找到了很好的切入点——嵌入式闪存工艺。为什么嵌入式闪存事关重大呢?Patrick总结为4点:(1)降低了成本,因为减少了BOM并实现了更小的电路板面积;(2)降低了系统风险,因为要管理的供应商减少了,简化了PCB设计,并可以维持较长的产品生命周期;(3)失效安全远程更新,其能存储两个配置镜像,在远程系统更新的同时不影响系统本身的运行;(4)由于其瞬时接通配置和上电排序功能而提高了系统管理效率。MAX 10中的闪存(NOR)包括1个用户闪存和两个配置闪存。总所周知,闪存的功耗和成本对于芯片设计来说是一个挑战,MAX 10的功耗范围为100 mW(待机时)~1 W(运行在200 MHz时),价格也是很低的。Patrick透露:MAX 10之所以可以实现低功耗和低成本,并且实现双配置闪存和用户闪存,除了芯片本身的设计优化,重要的是采用了台积电(TSMC) 55 nm嵌入式闪存工艺。可惜的是,尽管双配置闪存这种功能很实用,但基于工艺差异,目前也不能推广到其他FPGA系列。
    MAX 10的嵌入式处理功能也帮助其提高了系统价值。Patrick详细进行了讲解:(1)MAX 10是单芯片嵌入式处理器系统,有软核Nios II处理器支持、更小的引脚布局且不需要外部RAM或者存储;(2)用户可定制处理器,具有MCU所不具备的灵活性;(3)支持实时应用,在10 ms内完成配置,这点是汽车和工业应用特别看重的;(4)维持较长的产品生命周期。


图3 MAX 10内部架构图


目标应用升级
    MAX 10 的目标市场主要有工业、汽车系统以及通信、计算和存储应用。在正式发布MAX 10前,Altera找了100名客户加入到了MAX 10 的早期使用计划,Patrick很高兴地谈到了中国的情况:“中国的早期使用客户集中在机器视觉和电机控制领域。MAX 10的双配置闪存和嵌入式处理功能,可以实现机器视觉中的失效安全远程更新(双配置中一个保持正常运转,一个用于更新)和运动控制处理,也可以保障电机控制应用中多个电机在10 ms内进行快速切换。例如,运动控制属于高性能控制,借助MAX 10内部的DSP,客户可编写精准的算法,而且车间的环境和要求会不断变化,用户通过改变算法就可以作相应调整,体现了FPGA的灵活性。”
    3 mm×3 mm的小封装MAX 10成为空间受限系统的高效解决方案。针对汽车应用,MAX 10可以用于信息娱乐、辅助驾驶和电动汽车领域。例如,其瞬时接通配置与辅助驾驶的快速系统相应完美契合,其DSP可以实现电动汽车逆变器和转换器中的加速控制环。针对高级通信、计算和存储应用,其能够有效地管理复杂控制功能,同时进行系统配置、接口桥接、电源排序和I/O拓展。此外,鉴于现在客户都倾向于有了开发板才使用新的芯片,Altera此次不只是推出MAX 10芯片,还包括起价30美元的评估套件、软件、设计实例、培训和相关文档,这为工程师们节约了大量时间。

 

图4 芯片及开发板实物图


与工艺技术共同飞跃
    一般来说,FPGA产品每次的更新换代都会让性能提高约15%,而Altera基于Intel 14 nm 三栅极工艺的Stratix 10比旧产品性能提高了2倍。我想这也代表着未来产品演进的趋势,从半导体厂商、行业公司到终端用户,整个生态链都不再满足于小的进步,而是大的跨越,甚至是颠覆,这个时代人的心境就是“躁动”的,其积极一面是推动了创新。基于TSMC 20 nm的Arria 10也被Altera定义为性能好的20 nm FPGA和SoC。Patrick自豪地表示:“Altera与Intel和TSMC都保持了良好的关系,Altera与TSMC的紧密合作从战略来说对于中国也是非常重要的。还有一点是需要再次强调的,与TSMC合作的MAX 10是目前世界一款基于55 nm嵌入式闪存工艺的FPGA。”这也体现了MAX 10的珍贵之处。
    在新中国成立65周年之际推出MAX 10应该是Altera的有心为之,凭借这个“国庆大礼”的独特性能,相信能帮助Altera进一步拓展中国的工业、通信、计算和存储等市场。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 模数转换 Element14 e络盟 贸泽

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续