详情页
首页>资料大全>企业资讯
手套识别酒驾疲劳驾驶,不听劝告直接报警
eefocus    发表于   2014-10-09

一款隐形鼻塞替代闷气的口罩,一款智能手套破解酒驾及疲劳驾驶难题……近日,宁波诺丁汉大学举行了2014博士创新研究竞赛,以20万元重金资助各项发明,而记者了解到,此次比赛各种充满奇思妙趣的发明让人眼前一亮。

鼻塞:可挡PM2.5,还可挡病菌

目前,口罩成了很多人对抗雾霾天的主要利器。但是,带着口罩并不舒服,很多人会觉得很闷。

宁波诺丁汉大学环境与化工专业的博士生李国祯、董杰、史楷岐和严洁峰等人组成的博士团队,发明的一款隐形的可净化吸入空气的新型螺结构粉尘过滤鼻塞或许能解决这个问题。它能有效过滤大气中的PM10、PM2.5、过敏原、花粉、病菌等有害物质,阻止或减少它们对呼吸系统的伤害。

李国祯介绍说,该鼻塞主要构造为一个特殊的螺结构。人戴上这款鼻塞进行呼吸时,通过螺结构,使得气体产生漩涡,促使空气中携带的可吸入颗粒物向螺内壁方向运动。而螺结构的内表面涂有一种特殊材料,可过滤颗粒物,从而达到净化空气的效果。

李国祯说:“与市场上在售的传统产品(比如口罩)相比,这款鼻塞不仅更小巧更适宜佩戴,而且有更好的过滤效果、更小的呼吸阻力。关键的是性价比高,一副只要10元,可以重复使用5次。”

而且,稍作改动后,这款产品还可以安装在汽车或者其他设备发动机的排气管中,过滤废气中的颗粒排放物,减少大气污染;亦可应用于室内或工厂内通风系统,去除粉尘;或者安装于燃煤发电厂的烟囱中,捕获排放到大气中的飞灰。

经过竞赛评审组的综合评判,这款鼻塞以绝对优势夺魁,并得到7万元科研经费。

手套:破解酒驾和疲劳驾驶难题

获得第二名的是一双多功能智能预警手套。

手套看起来并不显眼,但它能破解交通顽疾中的酒驾和疲劳驾驶两大难题。

这款发明的研发者之一、博士生吴怡逸告诉记者,这款智能手套融合了气体传感器、压力传感器、蜂鸣振动器、实时触觉反馈系统和GPS追踪系统。

测酒精的原理与现在交警用来测酒驾的酒精测试仪大致相同。

假如司机喝了酒,手套上的气体传感器就能从人体呼出的气体中敏锐的捕获到酒精,并确定酒精浓度,这时蜂鸣振动器就会发出声响,提醒司机请勿再驾车。倘若司机不听警告,手套里的GPS追踪系统会将此情况通知附近的交警。

测试疲劳驾驶,主要是通过压力传感器,检测司机手握方向盘的握力是否保持在一定的水平。如果握力变小,并持续一段时间,手套将会发出警告来提醒驾驶者。

发明者认为:“就实际情况来说,这款手套需要强制规定使用,比较适用于长途客运和货运,能有效减少因为酒驾或者疲劳驾驶导致的交通事故。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 压力传感 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续