详情页
首页>资料大全>企业资讯
ALPS环境传感器 可以帮你更好的照顾植物
互联网    发表于   2014-10-10

    有一种说法显示在发达国家,大约每年有一半的胡萝卜都会被浪费或扔掉,而这些浪费食品的问题与联合国报告显示大约每年有八分之一的人是因为饥饿而死亡的报告显得格格不入。而目前全球农业正面临各种各样的威胁,因此如何能够可持续的让人类更好的生活下去,就显得尤为重要。

    我们许多人都热衷于在自己家的院子或阳台上种植一些植物或食品,但是并不是所有人都能够确保这些植物能够受到良好的照顾。不过近ALPS公司开发出了一种全新支持无线通讯的环境传感装置,并且通过内置的太阳能电池板来为自身供电,使用方便又环保。

    这个小小的传感装置需要被放置在一个封闭的环境中,并且可以检测并且显示包括压力、温度、湿度、照明和水深等多种参数。而这些参数对于不同的植物来说都非常重要,可以根据不同种类的植物设定好不同的标准,并且及时观察植物缺少了哪种环境条件。

    由于这个装置使用太阳能供电,因此你无需对它的电池续航能力担心,在白天通过阳光对电池充满电,就可以保证它在夜间也可以正常运行。如果遭遇连续阴天或者在持续黑暗的环境下使用,当然也可以通过充电的方式供电。它支持接入Wi-Fi网络连接,我们可以通过远程的方式查看当前植物的环境条件,这样当你在外出时也可以随时照看家中植物的当前状态。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续