Atom
不会死,生命力还顽强得很,并且慢慢向嵌入式工业领域倾斜。近日,百度文库中出现了一份Intel官方文档,其中就泄露了下一代
22nm
Atom的大量技术细节。
首先解释一下新平台的三个代号:Bay Trail代表整个平台,对应现在的Cedar Trail;Valleyview是代表处理器的,对应现在的Cedarview;Silvermont是代表处理器内核的,对应现在的Saltwell。由于新平台会首次采用SoC单芯片设计,将处理器、芯片组封装在一起,所以这三个代号很大程度上其实是一回事儿。
Valleyview处理器使用22nm新工艺制造,核心数量1个、2个或者4个(首次出现四核心),主频暂定1.2-2.4GHz,二级缓存每核心512KB,支持Intel 64、VT虚拟化、XDB防毒技术。内存控制器支持单通道或者双通道的LPDDR2-800、DDR3L-1333,甚至可以有ECC,具体依据封装形式不同而已(见后)。
两条显示管线,号称图形性能比Atom E600系列提升4-7倍,解码支持H.264、MPEG-1/2/4、VC-1/WMV9,可对付四个480p,或者三个720p@60FPS,或者两个1080p@30FPS,或者一个1080p@60FPS,CPU占用率标清不超过3%、高清不超过5%;编码支持H.264、MPEG-2,编码率高清转高清1倍于帧率、高清转标清2倍、标清转标清6倍。
同时还有一个专门的Imagination PowerVR VXD392解码引擎,支持H.264、JPEG、VP8。视频输出支持VGA、HDMI 1.4a、DP、eDP、MIPI DSI,以及HDCP 1.3、BD 2.0内容保护。
原先的芯片组(南桥)也会被首次整合到处理器内部,支持多四条PCI-E 2.0 x1、两个SATA 3Gbps、四个USB 2.0、一个USB 3.0,并集成Intel HD高保真或低功耗音频、百兆以太网卡、图形协处理器、安全引擎(安全启动和蓝光内容)保护,以及其它大量工业和嵌入式I/O。
Valleyview会有两种截然不同的封装形式,其中Type-3对应主流产品,27×25毫米,支持双通道DDR3L,不过开启ECC后只会有单通道,视频输出支持VGA、HDMI、DP、eDP,两个SATA和四条PCI-E,千兆以太网。
Type-4则面向低功耗产品,只有17×17毫米,规格上也精简了很多,单通道LPDDR2内存,不支持ECC,视频输出MIPI DSI、HDMI、DP、eDP,一个SATA和三条PCI-E,无网卡。
按照市场定位,则有四种不同版本:
Valleyview-I:Type-3封装,面向车载娱乐、工业嵌入式等领域,从低到高暂定了单核心1.3-1.6GHz、双核心1.2-1.5GHz、双核心1.5-1.7GHz、四核心1.7-2.0GHz四款型号。
Valleyview-M:Type-3封装,面向上网本,多四核心,主频高于1.7GHz。
Valleyview-D:Type-3封装,面向入门级台式机、迷你主板,双核心1.7GHz+,四核心1.7GHz+而且可以动态加速到1.9GHz以上。
Valleyview-T:Type-4封装,面向平板机或者其它便携式设备,四核心1.6GHz+,动态加速1.9GHz+。
操作系统的支持非常广泛,但是没有提到Android。
按照路线图,Valleyview SoC处理器将在2013年第四季度发布,届时还会有面向通信市场的新一代Atom SoC。