详情页
首页>资料大全>企业资讯
Flurry:中国智能设备数量迎来四倍增长
ifanr    发表于   2012-08-30
   

智能手持设备的发展越发超乎想像,以致于 PC Mag 说:

当智能手机在十年前开始冒头,人们都以为这只是社交人士的福音,殊不知它竟会成为整个人类的一大步。

智能设备的发展速度到底有多快?根据 Flurry 公布的智能设备报告,它比 80 年代的 PC 革命快 10 倍,比 90 年代的互联网潮快 2 倍,比近年的社交网络快 3 倍。2012 年 7 月,全球范围内活跃的 iOS 及 Android 设备数量超过了 6.4 亿台。

这份报告基于监测 20 万个应用的数据得出,Flurry 认为如此大的应用覆盖量已经可以涵盖 90% 的 iOS 及 Android 设备。下面是此份报告的详细内容:



在智能设备(iOS 及 Android 系统)活跃量的图表中可以看出:

美国以 1.65 亿的数量居于榜首,而中国则以 1.28 亿紧随其后。
但中国的智能手机增长速度要远超美国,Flurry 指出与去年同期相比,美国的智能设备增长量为 3000 万,而中国高达 1 亿。换言之,去年美国的数据为 1.35 亿,而中国至是 2800 万——仅一年时间,其差距已经被大大缩小。
而按照这样的增长速度,中国的智能设备数量早将在今年的购物季超过美国。


这张图表主要体现了各个国家的智能设备数量的增长率,只包括在 2011 年 7 月智能设备数量超过 50 万的国家。中国以超过 4 倍的增长率位居,智利和巴西分列二三位,不过增长量比中国差了不少。此外,阿根廷、伊朗、越南、墨西哥、俄罗斯、土耳其、印度也都有 2 倍左右的增长。



我们知道中国在很多领域增长很快,但一谈及渗透率(普及率)中国大陆地区一般就不见踪影。同样的情形也发生在智能设备领域。从 15 到 64 岁的年龄段的调查来看:

新加坡、香港、瑞典分别以 92%、87% 和 86% 的高普及率名列前三位,这意味着其消费电子经济的发展势头强劲。不过这三个地区人口总量都相对较小,在 500 万到 1000 万之间。
而在人口总量较大的国家中,美国人口数量为 3.1 亿,智能设备普及率为 78%,数量非常可观。另外该图表中,人口数量相对较大的还有南韩和英国(5000 万 到 6000 万),其普及率分别为 76% 和 74%。


后这张是美国及其他地区的智能设备分布对比图,可以看到:

美国的智能设备“市场占有率”已经从去年 7 月的 52% 下降到今年的 36%;
除去排名的美国,排名 2 到 9 位的各个地区智能设备总量,也从去年 7 月的 27% 上升至 36%;
而其余地区的比例也上升了 7% 的百分点,这意味着智能设备的发展势头已经蔓延到全世界。
Flurry 在报告的末尾还提到,得益于智能设备的迅猛增长,全球范围内的软件(应用)分发也从未如此便利。应用商店的模式,可以让开发者们在应用开发完成后的短时间内就进行销售推广。而这对软件开发者来说,是技术发展史上从未有过的,好的时代。

标签: Digikey 元器件采购平台 Future采购 搜索平台 采购平台 Avnet采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续