详情页
首页>资料大全>企业资讯
灵敏度越高越好?小编破解传感器误区
中关村在线    发表于   2012-08-30

在安防系统的应用中,防盗报警器无疑是系统中为关键的核心设备之一。而如果要说到报警器的核心设备,那么 传感器 即使不是独一无二,恐怕也注定会是其中之一了。作为防盗设备中的重要组成部分,可以说传感器无时无刻不在扼住着成像质量的"咽喉"。因此,如果在把握防盗设备质量的同时,却忽视传感器的话,那么几乎可以用盲人摸象来形容了。

不过有的网友可能说了,说的轻巧,大家都知道设备传感器的重要性,只是如今在传感器上,无论结构还是原理都千差万别,对于一款设备的特点我们可能就需要了解好一阵子。况且如果要说面对如今如此众多的监控产品中,想要全面的把握无异于痴人说梦。那么,对于这么一个如此重要的设备,我们到底该如何的把握它的"七寸"呢?

灵敏度并非越高越好?

在我们的们印象中,高数值的灵敏度往往就意味着拥有更高的工作效果。因此,高灵敏度则成为了不少用户在选购防盗产品的主要目标。不过,对于传感器来说,这样的参考指标还是否正确呢?

在我们通常的防盗应用中,大部分用户都将灵敏度作为自己设备性能的一个重要的参考。而如果说某一款防盗设备的灵敏度达到很高的水平的话,不少人都会认为这款设备下的防贼效果一定不会太次。从技术上来讲,只有设备保持更高的灵敏度时,与被测量变化对应的输出信号的值才会更大,从而可以更有利于信号的处理。因此,从这个角度来分析,此前的判断是没有问题的。

但是,我们同样不能忽视另外一个问题:随着传感器灵敏度的提升,与被测量场景无关的周边场景也会更多的被引入,并且随着灵敏度的提升而不断的被放大。这样的结果终则会给测量的精确度带来不少的反作用。所以,高灵敏度绝对是我们需要关注但是不可盲目追高的方面。

其实,对于传感器来说,他们的灵敏度都是具有方向性的。当被测量是单向量,而且它的方向性有着较高的要求时,我们则不需要其他法相灵敏度较小的传感器。而如果我们在拍摄的需求中,被测量是多维向量时,我们则需要重点选择交叉灵敏度小的传感设备。由此可见,高灵敏度未必就是时时吃香的高端配置。

精度是否越大越好?

熟悉防盗传感器的朋友可能都知道,设备的精度也是判断传感器特性的又一个重要的指标。在报警感应工作中,精度可以说是关系到整个测量系统的准确性,及时性的一个重要的环节。因此,传感器的精确程度同样是我们不可忽视的重要方面。

不过,传感器的精度就一定要选高的才好吗?对于传感器的技术应用来说,精度越高的设备往往就意味着更高的价格。难道只有高端价位才能够保证我们更踏实的享受我们的设备么?或者,对于我们的需求,我们又该如何进行把握?

其实,如果在我们的测量需求相对恒定的话,我们只需要选择相对廉价的,重复精度更高的传感器即可,而并非一定去选用价格更贵的高端产品。当然,如果要是为了定量分析,或者有着更高的报警探测需求的话,那么我们则必须选用更加精确的设备来满足我们的应用。因此,把握我们的需求,才能让我们使系统的搭配更精华,更具针对性,成本更经济。

传感器考察更重设备性能属性?

如今,面对琳琅满目的传感器设备,恐怕了解不是很多的人可能都会头疼:到底该怎么样来选择呢?对于参考传感器的性能,我们又该从何入手呢?

其实,对于传感器的衡量,与我们在安防中配置摄像机很像。那就是关注我们的应用环境与实际需求。在我们的设备选择中,首先要了解检测环境的环境大小,被测物体的体积要求,比如说是人,是车,还是什么其他的物体。此外,还有信号的引出方法,是否有线传输,测量的接触方式等,都是我们在选择传感器之前需要提前了解的方面。只有在我们清楚自己的应用需求之后,再去套用传感器的性能属性,才会让我们拥有更明确细致的备选范围,更有针对性的参考方向。

以上,就是我们在理解报警设备传感器时,不少人可能存在的理解误区。尤其在当前技术不断完善,防盗设备的应用针对性越来越强时,这种选择的技巧则也显得更加的重要。因此,这也更需要我们在选择与应用中更多的借助技巧去优化我们的配置。相信在这种更具针对性的参考模式下,也会使我们的安防设备更完善,使我们的设备更安心。

标签: 传感器 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续