详情页
首页>资料大全>企业资讯
照明产品的智能时代即将来临
中国建设报    发表于   2012-08-30

用户不用触摸 开关 ,只需轻轻按一下遥控器,家里的 照明灯 就可以自动开关。专家预计,在不久的将来,智能照明产品将取代普通照明产品,成为照明行业的新锐主流产品。

在今年的各大照明类产品展会上,众多企业推出了新型智能照明产品。智能灯具的亮相频率与前几年相比极大提高,科技含量也越来越高。

所谓智能照明控制产品,是在确保灯具正常工作的条件下,给灯具输出一个的照明功率。这样既可减少由于过压所造成的照明眩光,使灯光发出的光线更加柔和,照明分布更加均匀;又可大幅度节省电能。智能照明控制系统节电率可达20%~40%。

目前,城市管理者逐渐认识到智能照明产品的技术优势,开始在社会上推广开来。在奥运科技前景论坛上,智能照明被提上议程。上海市有关部门决定,在夏季用电高峰时,上海市中心主要景观道路上的路灯要安装智能控制系统。

虽然政府大力推广智能照明产品,但是智能照明控制技术复杂,掌握这项技术的企业很少,如美国的路创和澳大利亚的邦奇、索恩、ABB等实力雄厚的大公司,而国内达到实用水平的企业只有几家。

从目前智能照明控制技术的发展情况来看,各家企业在开关技术上应用PC、IC、IT等现代技术,给灯具增加无线遥控、亮度无级调节等新功能,方便用户使用。

从灯光控制系统的组成方式来看,目前主要有总线型、电力线载波型、无线网络型等。从技术发展方向来看,无线网络技术有着独特优势,近几年来在IT领域得到飞速发展,成为IT产业和半导体产业的新热点。

无线网络灯光控制系统即采用无线电进行通讯的家居智能网络控制系统。每个系统控制单元发出的控制信号都以无线电波的形式进行传播,各个系统控制单元接收这些传播信息后,根据系统通讯协议的规定执行相应动作,实现智能网络控制。

与电力线载波方案一样,无线灯光控制系统没有专用的网络线,安装或扩展非常简单。这个方案还可以使用电池供电,不用连接电源线,使用非常灵活方便,同时也降低了用户的成本。

采用无线网络技术的智能灯光控制系统产品近相继出现在消费者面前。国际知名的半导体制造商ST半导体正准备推出灯光控制专用的、结合无线射频功能的控制芯片。

德国迈戈公司推出的MCO智能情景照明控制系统近日进入我国市场。其产品实现了个性化设定。用户可以设定“看电视”、“会客”、“晚餐”、“离家”等灯光情景,开关方式可选择电脑、遥控器、轻触式按键开关、红外线自动感应开关等方式,可对照明情景进行一对一、一对多、多对一的灵活控制;具有系统灯具的无级亮度调节和自动延时功能,停电状态的记忆功能和开关状态的锁定功能,使系统更加安全可靠。

业内专家指出,智能照明控制系统将调光模块、开关功率、场景控制面板、 传感器 及编程器、编程插口、pc监控机等独立控制模块连接在计算机数据线上,组成一个独立的照明控制系统,可实现对灯光系统的智能化管理及自动控制,便于营造出舒适的照明环境,有利于人们的身体健康,将成为未来照明技术发展的新趋势。

标签: 传感器 开关 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续