详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星向芯片设备厂ASML投资9.7亿美元
互联网    发表于   2012-08-30

三星已同意对荷兰芯片制造设备厂商ASML投资7.79亿欧元(约合9.74亿美元)。此前,英特尔和台积电也收购了ASML的部分股份,确保能获得先进的芯片制造技术。

ASML周一表示,三星将以5.03亿欧元的价格收购ASML的3%股份,并对ASML再投资2.76亿欧元,研发下一代光刻技术。这笔交易是ASML今年7月宣布的合作投资项目的一部分,该项目旨在加速产品开发。三星、英特尔和台积电合计以38.5亿欧元的价格收购了ASML的23%股份,而ASML表示将不会再寻求其他公司的投资。

ING Group分析师尼尔斯·德扎沃特(Niels de Zwart)表示:“ASML试图使资金化,以解决研发成本。三星同意只收购3%的股份,而ASML可供出售的股份还剩5%。这对当前股东来说是好消息。”

自今年7月宣布这一项目以来,ASML股价已上涨了16%。根据这一项目的计划,ASML将加速成本较高的远紫外线技术的开发。这一技术将有利于缩小芯片尺寸,同时提升智能手机和平板电脑等产品的性能和速度。

三星、英特尔和台积电的投资将帮助ASML向新一代芯片制造标准转型,这一标准基于450毫米硅晶圆,而不是当前的300毫米硅晶圆。这将帮助芯片厂商在更短时间内制造出更多产品。

ASML CEO埃里克·穆莱斯(Eric Muerice)上月表示,这一投资项目将带来双赢,ASML将获得资金,而股东将从公司价值的增长中受益。

标签: E络盟采购 Future采购 国外代购 国内采购 元器件搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续