详情页
首页>资料大全>企业资讯
波士顿地铁将进行生物传感器测试 预防生物武器的攻击
中国电子网    发表于   2012-09-03

在接下来的六个月中,美国国土安全部科学与技术局将释放一种无害的细菌,作为“检测保护”程序的一部分进入地下铁路系统,该测试 传感器 的设计将用于检测生物武器攻击。在Aum Shinrikyo于1993年进入日本京都江东区龟户以及“911”攻击以来,人口密集区域是否受生物武器的威胁,其安全一直备受关注。而目前美国国土安全部已正在开发新的技术,实时检测和识别危险的生物分子。

该生物传感器件由FLIR公司、诺斯罗普·格鲁门公司以及其他等共同开发设计的。一旦检测到有潜在的危险生物制剂,此传感器将会拉起警报。同时,其他传感器将在几分钟之内识别和确认好特定的病原体。

目前的一系列测试将率先在波士顿地铁开始,释放枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)(枯草芽孢杆菌或草杆菌)。这是一种无害的“食品级”细菌,通常存在于人体肠道。而美国安全部计划将其在地铁关闭时被释放,通过新的传感器跟踪系统传播。

标签: 传感器 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续