详情页
首页>资料大全>企业资讯
TI 在基于 KeyStone 的 TMS320C66x 多核 DSP 上为 OpenMP API 提供商业支持
电子工程网    发表于   2012-09-04
德州仪器 (TI) 宣布率先为 多核 DSP 上的 OpenMP 应用编程接口 ( API ) 提供商业支持,帮助开发人员进一步充分发挥多核数字信号处理器 (DSP) 的潜力。OpenMP API 是一款便携式可扩展模型,可为采用 KeyStone TMS320C66x 多核 DSP 的开发人员提供一款支持并行应用开发的简单高灵活接口,充分满足关键性任务、工业自动化、嵌入式视觉、医疗影像、视频安全监控、音视频基础设施以及高性能计算等市场的需求。开发人员利用该优化型软件产品,不但可在 TI C66x DSP 上获得更快开发的优势,同时还可充分发挥其多核的设计潜力。如欲了解更多详情,敬请访问 TI 多核页面: www.ti.com.cn/dsp-mc-opemmp-pr-lp-cn。

OpenMP 首席执行官 Michael Wong 指出:“TI 在业界率先推出多核 DSP 上的 OpenMP API 支持,真正为开发人员简化了多核编程。TI KeyStone C66x 多核 DSP 上的 OpenMP API 支持可帮助开发人员便捷地进行应用升级,充分发挥低功耗与高性能优势。这对嵌入式处理领域的所有开发人员来说都是一个重要的里程碑。”

随着时间的推移,嵌入式系统软件对多核开发人员来说已变得越来越复杂。这种复杂性使软件开发已成了多核嵌入式系统开发中的关键途径。利用 OpenMP API,采用 TI C66x DSP 进行设计的开发人员不但可便捷地提高编程人员的工作效率,同时还可降低设计开发成本,加速嵌入式系统的上市进程。TI 目前可为其 TMS320C6670、TMS320C6671、TMS320C6672、TMS320C6674 以及 TMS320C6678 多核 DSP 提供 OpenMP API 支持。

休斯顿大学的计算机科学教授 Barbara Chapman 指出:“TI 开发工具新增 OpenMP 支持后,可帮助客户更便捷地为 TI 高性能多核系统开发高级软件,提高工作效率,降低开发成本,加速产品上市进程。工具与 TI 功能极其强大的多核处理器相结合,将可创建此前无法企及的应用。”

供货情况

TI C66x 多核 DSP 的 OpenMP API 工具现已开始提供,可作为 C6x Compiler 部件进行下载:www.ti.com.cn/dsp-mc-opemmp-pr-sw3-cn。


标签: OpenMP API KeyStone 多核 DSP E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续