详情页
首页>资料大全>企业资讯
中国禁白倒计时 国内外LED品牌磨刀霍霍
OFweek 半导体照明网    发表于   2012-09-04

2012年10月1日起禁止进口和销售100w及以上普通照明白炽灯,各LED厂家纷纷推出LED系列球泡就是这一效应的体现。纵观近几年LED产业的发展,尤其是LED照明部分,不仅得益于世界各国政府政策的推行,也在国内外大厂相继推出的照明新品中不断升级,使LED灯取代白炽灯成为必然趋势。

各国政府纷纷出台禁售白炽灯计划

早提出淘汰白炽灯的是LED产业发展比较成熟的欧盟。它于2008年12月颁布法规,从2009年9月1日至2012年12月31日,将分五个阶段分别淘汰100w、75w、60w、40w和25w的白炽灯;对于德国和阿根廷,也分别从2011年起禁止出售40w以上的白炽灯泡和25w以上的普通白炽灯泡,取而代之的是紧凑型萤光灯和LED等节能灯。

而在亚洲地区,日本为应对电力供应紧张问题,不得不于今年6月提前“退役”白炽灯泡时间,转而大力推广LED灯泡。韩国政府也计划从2014年开始禁止生产并销售白炽灯。

在世界各国相继推出禁止白炽灯出售计划的同时, 中国 政府也于2011年11月4日召开了逐步淘汰白炽灯路线图新闻发布会,并印发了《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》,决定从2012年10月1日起,按照功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。

根据《公告》,中国逐步淘汰白炽灯路线图分为五个阶段:2011年11月1日至2012年9月30日为过渡期;2012年10月1日起禁止进口和销售100w及以上普通照明白炽灯;2014年10月1日起禁止进口和销售60w及以上普通照明白炽灯;2015年10月1日至2016年9月30日为中期评估期;2016年10月1日起禁止进口和销售15w及以上普通照明白炽灯,或视中期评估结果进行调整。

国内外厂商相继推出取代白炽灯的LED灯泡新品

顺应世界各国转向LED灯泡的趋势,国内外LED巨头紧抓这一商机,纷纷推出不同瓦数的取代型LED灯泡。

国际大厂欧司朗Sylvania和GE推出替代100w白炽灯的LED灯泡;科锐推出170lm/W原型LED灯泡,其光通量超过1250lm,而功率消耗仅为7.3w,更是创下了业界新纪录;飞利浦更是针对民用市场,推出“慧心”(myVision)和“随心”(myAm-biance)系列LED灯泡,其中“慧心”系列的6w和9.5wLED灯泡,分别相当于传统的40w和60w白炽灯泡。

而在中国大陆市场,各企业所推出的LED球泡灯更是在质量和价格设那个有所突破:真明丽日前推出了1美元的3wLED球泡灯,用以替代目前市场上的25w白炽灯泡;柏狮光电的“米兰风情”系列LED球泡灯,则可以替代传统25W、30W、40W和60W白炽灯,其寿命达到40,000h小时。

LED灯泡采购提醒

政策的推进,LED灯泡质量的不断完善和价格的降低,以及媒体的大量宣传,似乎为LED灯泡取代白炽灯占领消费者市场奠定了基础,但目前市场上依然存在劣质LED灯泡,专家提醒广大消费者在购买LED灯泡时须详细阅读厂家提供的说明书或包装说明,确定产品的供电电压以及产品相关参数,包括光通量、色温、功率、显色指数、角度等。

随着LED行业发展的不断成熟,LED球泡灯取代传统白炽灯已成为一种必然,但需要阶段性的过度和良好的市场环境,并且在降低LED灯的价格时,更要保证其质量,达到消费者“物优价廉”认可范围。否则,使消费者望而却步的昂贵价格,抑或产品的质量问题,都将不利于开启LED灯泡民用市场。

标签: 中国 禁白 倒计时 LED品牌 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续