详情页
首页>资料大全>企业资讯
华为下一代WLAN提升效率的无线融智网络
it168网站    发表于   2012-09-04

移动无线改变了企业的工作方式,在竞争竟争日趋激烈的商业环境下,公司需要对客户的要求迅速进行响应。随着移动终端的爆炸式增长,越来越多部署在移动终端上的企业应用的出现,在WLAN网络上承载了越来越多更多的关键企业应用转移到企业wlan网络承载。用户正从这些移动应用带来的自由性和灵活性之中获益,生产效率得到了有效提高,合作性得到了增强,客户响应能力也得到了改进。越来越多的企业用户期待在各种场景下,包括办公室、生产车间、仓库、酒店的等地方都能获得相同的应用体验酒店的等地方都能获得更好的应用体验,无边界的工作体验One Net的工作体验。

华为下一代WLAN无线融智网络解决方案包括了WLAN的所有层次,从客户端设备和无线AP,到网络基础设施、网络管理、乃至先进无线服务集成,它结合了业界的无线局域网安全性、智能控制、定时定位服务,向客户提供智能覆盖、智能感知、智能运维的无线网络服务。通过华为统一无线网络管理架构、简化网络部署、运行和管理,从而降低了整体运营开支,从一个管理控制台方便管理数个、数百乃至数千位于中央或远程地点的无线AP。

智能化的射频管理—减少射频管理成本减少射频管理复杂、提高射频管理效率

针对无线网络中存在的射频管理难题,华为WLAN提供基于集中化或内置于无线控制设备的可视化智能RF 管理工具。借助该管理工具所提供的强大功能,华为无线控制设备可以及时发现无线网络中由于接入点失效而产生的射频覆盖黑洞,并通过经优化设计的RF 算法协调失效AP 周边的其它AP 资源来完成对覆盖黑洞的有效弥补。同时无线控制设备还可以发现无线网络中存在的射频干扰问题,继而利用经优化设计的RF 算法协调整网射频信道资源,从而为受干扰AP 选择新的可用信道。该新的信道信息会自动下发到受干扰的AP 并得到执行,从而快速解决射频干扰问题。

当在现有无线网络中为满足覆盖需求而增加新的AP 时,无线控制设备也可以通过优化的RF 算法自动决策并指导新的AP 完成无线信道及射频功率的调整,以此实现无线接入点的快速部署。智能化的管理特性可显著提高网络管理者对无线网络的部署和管理效率。

5G频谱优先-提高WLAN传输质量与客户端容量

2.4G是个公共的频段,无线摄像头,蓝牙,无线鼠标,微波炉等均工作在这个频段,干扰很严重,影响用户带宽。 高密度接入情况下,2.4频段负载严重,5G频段接入较少或者空载。设备整体利用率不高,5G优先功能很好的解决了这个问题,提高了设备的利用率,保障用户无线接入。 并且在2.4G频段只有三个非重叠信道数量,在5G频段情况下非重叠信道数量可以达到21个,大大提高了无线AP部署的灵活性与无线信号的抗干扰性。

智能感知-精细化用户管理、业务差异化QoS、IT本地转发安全

WLAN网络在某种程度上可以看作是一个开放式的公共网络,而作为WLAN网络主要使用者的各类商务人士其所携带的电脑上或多或少都保存着各种商业机密资料。如果客户使用WLAN网络时其商业机密资料被具有不良用心者利用WLAN网络的安全漏洞盗取,那么将有可能因此而承受法律和名誉上的损失。

在用户接入安全方面,华为WLAN无线融智网络提供802.1x 接入认证、PSK 认证、MAC 接入认证以及常用的portal 认证等。通过AAA 服务器与无线控制设备的有机结合,华为WLAN无线融智网络可为用户提供基于用户角色的策略控制,这其中包括对用户的QOS 特性、应用访问权限及无线漫游特性等参数的管理和控制。

智能运维- 简易维护 、体化部署、定制化开发

针对网络中部署的无线接入点,华为WLAN无线融智网络提供集中化的零配置管控能力,允许所有接入点自动发现并与控制设备关联,并提供对接入点的配置信息和软件版本进行自动更新和升级。由此,限度减少网络管理人员对无线接入点的维护工作量。

为了解决现代化WLAN网络部署所面临的无线接入点设备供电问题,华为WLAN全系列AP均提供基于802.3atf 标准的以太网供电更高的以太网供电(POE+)支持。有效解决在各种环境下部署无线接入点时的 电源 引入问题,提高部署灵活性、减少部署时间并降低部署成本。同时,通过配合使用华为的POE 款型供电交换机,网络管理者还可以实现对无线接入点工作状态及其耗电情况等方面的远程检测或调整。

对于每一个在网络中部署的设备,华为WLAN无线融智网络均提供内置于设备的可视化中英文WEB 网管系统。基于该网管系统用户可获得基于统一风格和操作习惯设计的有线、无线集成网管所带来的好处,有效帮助网络管理员以的效率完成设备的配置和维护工作。针对整个网络所有设备的集中化管理需求,华为WLAN无线融智网络提供全面集成有线、无线管理能力的智能融合一体化网络级大型网管平台,是一个将有线和无线网络管理特性完美融合开发而成的开创性网管平台,除向用户提供风格完全一致的有线、无线网络管理操作手段和全特性的有线、无线管理套件,还提供全面的网络性能、事件、日志和趋势分析能力。

借助于丰富强大的管理和分析特性,网络管理员只需操作一套软件即可顺利完成对整体网络的部署、管理和优化,还可快速定位并帮助解决网络中产生的故障。这极大简化了网络维护的复杂性,并有效降低网络运营成本。作为华为总经销商的联强国际,一直凭借其在技术、服务、物流、财务等诸多方面的绝对优势,为企业用户提供完善的华为产品和解决方案支持,助力企业用户实现高效可靠的网络环境。

相关新闻:【更多新闻】

中移动无线流量WLAN占比达68.6%

中国联通选择华为便携式路测解决方案

华为和高通完成基于3GPP R9协议的测试和优化

标签: 电源 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续