威盛集团旗下手机芯片厂
威睿
电通(VIA Telecom)昨(3)日表示,CDMA 3G EV-DO版本的基频芯片已获得大陆手机厂宇龙酷派的Quattro 4G智能型手机所采用,目前透过电信业者MetroPCS于市场销售,成功打入美国市场。
宇龙酷派的Quattro 4G智能型手机是该公司款进入美国市场的智能型手机,采用了1GHz的ARM Cortex A8应用处理器,在4G LTE环境下可以用飞快的速度浏览网络和串流媒体。
酷派Quattro 4G在设计上大幅提高美国电信业者MetroPCS在数据服务上的覆盖率,特别是当4G网络无法提供稳定的服务时,威睿电通的CDMA 3G EV-DO基频芯片可以提供快速的3G网络服务,特别是针对移动中的客户提供平顺的语音和数据服务。
威睿电通执行长张可表示,宇龙和威睿电通在中国市场一直保持著成功的合作伙伴关系,威睿电通CBP7.x CDMA EV-DO平台协助宇龙成功地推出美国市场的首款智能型手机,这也是威睿电通另一个重要的里程碑和市场验证,能够以一个单一技术做为基础,成功打进智能型手机成长快速的美国市场。
事实上,CDMA 3G EV-DO基频芯片供应商十分有限,能够量产供货的业者只有高通及威睿电通等2家厂商,威睿电通因此成为CDMA EV-DO平台市场中,能够提供中低价智能型手机或功能型手机所需的低成本基频芯片。
威睿电通
3G芯片
除了获得宇龙酷派采用,先前也供货给三星,并采用在Galaxy智能型手机当中,并在美国大型电信业者Verizon、Sprint等通路销售。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04