与侧光式LED TV相较,究竟直下式LED TV有何优点可支撑其市场潜力?首先,我们必需了解侧光式和直下式的不同,一如字面所示,两者的差别就在于背光源摆放位置的不同。根据LEDinside研究机构的说明指出,侧光式LED背光源是将LED晶粒配置在液晶屏幕的四周边缘,再搭配导光板,当LED背光模块发光时,可将从屏幕边缘发射的光透过导光板输送到屏幕中央的区域,这样整体就有足够的背光量,可让液晶屏幕显示画面,然而此种做法常常会出现画面均匀性不佳的问题,此弱点也正是直下式崛起的主因。也就是说,与侧光式相较,直下式的强力诉求就是画质细腻。
直下式搭配局部调光,突显画质优势
直下式是将LED晶粒均匀地配置在液晶面板的后方当作发光源,使背光可以均匀传达到整个屏幕,因此画面细节可以更细腻逼真。比起侧光式,直下式还有一大优点是能够在屏幕的背光源设定多个区域,让这些区域能够独立调整明暗度,也就是所谓的可局部调光,此一技术的加入可有效提升画面的亮度和对比度。所谓的可局部调光技术,就是将LED灯分为多个灯组,并且根据显示画面的明暗来控制这些不同区域灯组的明暗,目前直下式LED的可局部调光技术约可分为512区进行控制。
由于局部调光是直下式LED背光的一个独特优势,因此许多LED驱动器业者的相关解决方案也特别强调此点,例如奥地利微电子所推出的新型AS382x LED控制器。奥地利微电子消费与通信事业部平板照明产品高级市场经理Markus Luidolt表示,目前市场上超大尺寸和超薄的直下式背光照明电视都已使用奥地利微电子的上一代驱动器,新推出的AS382x系列延续上一代优点且能更佳地支持直下式背光照明架构。他强调AS382x系列推出后广受市场欢迎,并且已获得某一主流品牌直下式照明电视所采用,由此可见,可以完美实现局部调光的AS382x LED控制器非常适用于直下式照明架构。