2012年1月,在拉斯维加斯消费电子展(CES)上, 英特尔 和 摩托罗拉 达成了多年期战略合作协议,主要关于凌动处理器,以及基于Android系统的智能手机和平板电脑。双方合作的款手机将于2012年下半年面市。这被认为是一起重要合作,因为首次有全球知名品牌宣布采用英特尔移动架构。
因此在《印度时报》等媒体报道称,摩托罗拉将在美国推出名为Droid Razr M 4G LTE的手机之后,一些业内人士提出质疑。《印度时报》报道称,摩托罗拉将于9月5日发布采用高通骁龙处理器的智能手机。具体而言,这款手机的处理器将是双核1.5GHz的高通骁龙S4处理器,支持LTE网络。
根据业内人士的说法,这一消息是准确的。在美国发布会之后,摩托罗拉将于9月18日在伦敦举行发布会,发布一系列基于英特尔处理器的手机。尽管到目前为止尚没有太多这方面的消息,但可以认为,摩托罗拉采用英特尔处理器的产品将瞄准欧洲和其他美国以外地区。在这些地区,移动通信网络仍为HSPA+技术。而英特尔是否会在此次发布会上发布高性能版本的Medfield处理器也值得关注。
一些人提出,摩托罗拉这样的做法表明该公司将逐渐远离英特尔。不过这样的情况不太可能发生。在除美国以外的多个国家,英特尔仍将与摩托罗拉合作推出高端智能手机,而美国的高端智能手机市场未来将只有LTE手机,苹果本月也很可能推出支持LTE网络的iPhone。
其他厂商也曾采用这样的做法。例如HTC One X在美国采用高通支持LTE的芯片,而在全球其他地区则采用Nvidia仅支持HSPA+的芯片。英特尔可能也将面临类似情况。
目前,市场对HSPA+手机的需求仍超过对LTE手机的需求。因此,尽管缺少支持LTE的芯片不利于在美国市场的发展,但在全球其他地区,英特尔不会受到太大影响。不过,2013年这样的情况将需要改变,而英特尔需要推出有力的LTE解决方案,以确保继续增长。英特尔在近期的投资者大会上明确谈到了这一点,称将于今年底推出LTE解决方案XMM 7160,并于明年大规模出货。
许多人可能已经忘记,英特尔旗下英飞凌几年前曾是苹果的无线芯片供应商。因此,英特尔在移动通信行业并非新手。不过,在芯片被美国主流品牌接受之前,英特尔还无法在全行业建立自己的地位。英特尔2013年有这样的机会,因此摩托罗拉将在多大程度上引入英特尔芯片值得关注。此外考虑到英飞凌与苹果此前的合作,未来的苹果设备很可能也会采用英特尔芯片。