详情页
首页>资料大全>企业资讯
飞思卡尔Kinetis L系列特色解读 8位MCU的终结者
中国电子网    发表于   2012-09-06

飞思卡尔采用 ARM Cortex M0+内核的Kinetis L系列产品在9月25日就开始大量供应了,近日在2012工业计算机及嵌入式系统展上重点展示了此解决方案。

据飞思卡尔汽车和工业方案事业部亚太区市场部总监曾劲涛介绍Kinetis L系列产品是飞思卡尔上海团队定义,开发并测试完成的,主要的目标市场也是在中国,应用于小家电、游戏配件、便携式医疗系统、音频系统和 电源 控制系统等方面。L即Low Power和Low cost的意思。在MCU厂商2011年市场份额排名中占据第二位的飞思卡尔的一举一动,都会引起业内的极大关注。

先来一起看看Kinetis L系列有哪些特色:

1、 采用ARM Cortex M0+内核。这是能效的内核,与ARM Cortex-M0内核相比,具有更好的能效、性能和调试功能,同时保证所有指令集和工具的完全兼容。

2、 功耗更低,效率更高。Kinetis L系列采用飞思卡尔90纳米薄膜存储器 (TFS) 技术,通过低功耗 MCU平台、操作模式和节能外设实现出色的能效。10种低功率操作模式可供选择,使设计人员能够极精确地控制系统功耗。这些模式还可使MCU能够从省电状态快速唤醒,待处理完数据后迅速返回休眠模式,从而延长应用程序的电池寿命。

3、 兼容性好,产品线广。此系列产品根据存储空间大小有KL0到KL4很多产品型号,可以供客户自由选择,并且所有产品引脚均兼容,画好的电路板不用改变就可以嵌入不同的处理器满足不用的设计需求。

4、 体积更小。为了满足手持应用产品小型化的要求,Kinetis L系列封装更小,的KL0也就4*4mm2。

5、 给力的开发工具。Freedom是飞思卡尔推出的一款小型的超低成本 开发系统 ,其尺寸大小与Arduino平台兼容,内含一套丰富的第三方扩展板选项和下一代 USB 调试接口。

曾总介绍此产品推出后,会先吃掉16位MCU市场,然后会挤掉8位市场,正是因为L系列的低成本、低功耗、高性能,会解决原来选择8位而不选择32位MCU的应用。现在的市场与十年前不一样了,伴随着产品小型化、简单化趋势发展,触摸控制、LED、物联网的兴起,对于MCU的要求也更强调性能和效率。由此,Kinetis L系列应运而生。

自从今年的飞思卡尔技术论坛开始以后,关于飞思卡尔和ARM的关系就备受瞩目,当被问及为何既有嵌入自家内核也有使用ARM内核的MCU的时候,曾劲涛说这是为了满足不同客户的需求,虽然二者之间会存在一些竞争关系,但是主要的对手还是飞思卡尔公司市场份额以外的那些产品。

标签: 电源 开发系统 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续