详情页
首页>资料大全>企业资讯
美科研人员研制出植入式心脏设备 无线电波即可供电
OFweek电子工程网    发表于   2012-09-06
  • 医疗电子 频道讯】现在,植入式医疗设备变得越来越普遍。不过,它们都存在着一个普遍的问题--无论那个设备是多么地精细,都必须在人体内植入微型电池进行供电。医疗界在面对这一难题时,选择了将供电源保留在人体外,然后通过电波将能量传输到植入体内的器官中。不过,这种解决方案有个弊端--无线电波很难在较远的距离穿透人体组织。OFweek 电子工程 网获悉,近日,来自斯坦福大学电力工程系助教教授Ada Poon和预备博士Sanghoek Kim以及John Ho一起研发了一款超微型 植入式心脏 设备,可用于解决这个难题。

    据悉,这个超微型设备是一根1.6毫米宽的管子,在使用过程中将采用千兆赫兹的无线电波。

    Poon表示现在模型使用的电波都不能在较远的距离穿透人体组织,他们发现高频电波的穿透力要来的更大。目前,Poon使用的设备结合了感应和辐射传输两种方式。另外,她还要考虑到电波频率跟天线尺寸大小的间接关系。传输频率越长、那么需要的天线就越长,反之亦然。除此之外,Poon团队还面临着另一个难题,即如何让这款设备达到美国电气和电子工程师协会制定的健康标准。

    Poon表示一旦这项技术成熟,那么像吞服式内窥镜、心脏起搏器、脑部刺激器等植入式医疗设备的植入将变得更加容易。

  • 标签: 植入式心脏 无线电波供电 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续