详情页
首页>资料大全>企业资讯
element14增加亚太区Vishay及无源元件产品库存
电子工程专辑    发表于   2011-09-29
   首个融合电子商务与在线社区的电子元件分销商e络盟母公司element14日前宣布扩大Vishay Intertechnology公司半导体和无源元件在亚太区的产品库存。Vishay公司是的半导体与无源解决方案的专业厂商。element14为Vishay公司的分立式半导体和无源元件实现亚太地区大部分城市翌日到货。

随着设计越来越复杂, 并且终端用户要求更多功能且直观的电子产品,工程师面临着集成更多不同种类元件的挑战。同时,工程师需要确保设计中的不同元件能够互相兼容,以便设计出的成品。这在半导体和无源元件方面尤其重要,它们是所有电子设计的构建模块。

 “我们公司生产种类繁多且先进的元件,并且努力开发创新产品来增强电子设计。” Vishay公司亚洲区高级销售副总裁Johnson Koo表示,“与element14的合作为我们提供了一个卓越的平台,使亚太区的工程师们不需要寻求Vishay和element14之外的公司就能获得我们的全系列产品,满足其所有要求。这将有助于提高效率、缩短产品上市时间并确保终产品的高性能和高品质。”

“由于我们的业务目标一致,因此扩充Vishay的产品库存是一种自然发展。”element14亚太区供应商营销总监William Chong表示:“element14为Vishay产品提供补充性的客户服务,例如技术支持以及面向工程师的在线社区。此外,我们的element14 knode在一个动态参考平台上整合了各种设计资源,包括专家、设计工具、服务、硬件、软件和的技术信息,以帮助提高设计效率并加快产品上市。”

可靠解决方案助力电子创新

element14提供Vishay大量的分立式半导体和无源元件,例如电容器、二极管以及电阻器,为工业、汽车、消费者、电信和电源市场提供可靠的高性能解决方案。

element14销售的的一款Vishay产品是3-Ω,高带宽、双SPDT模拟开关系列, 它是低电压双单刀双掷单片电路,CMOS模拟开关。这些解决方案支持从1.8V到5.5V电压的电源,并且在242MHz带宽范围内同时在整个信号范围上提供低开态电阻、卓越的开态电阻匹配和平滑性。它们具有高线性优势,能够减少信号失真,非常适合音频、视频和USB信号路由等应用。这些组件采用了Vishay专有的亚微米高密度制程,在降低能耗的同时缩小了PCB尺寸,让工程师能够优化宝贵的板卡空间并且实现低耗电。

element14还销售Vishay的8通道、双4通道、三双通道(三SPDT)多路复用器系列。这些元件的通道泄露电流通常在10pA范围内,而开关电荷注入低于0.5pC。结合超低开关电容,这些设备非常适合于高精度信号开关及多路复用。所有开关导电的各向同性良好,提供轨对轨模拟信号开关,并且可以用作多路复用器和多路输出选择器,为电子设计提供多样性功能。

 

标签: element 无源元件 分立式半导体 Mouser代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY