|
苹果 这一次没有跳出媒体的预测,在9月4日,向媒体发送了邀请函,确认第六代iPhone将于美国太平洋时间9月12日上午十点,即北京时间9月13日凌晨1点在美国旧金山芳草地艺术中心举行。到时将终止一切猜测,直接让新一代的iPhone跟大众见面。 虽然苹果按照惯例,没有透露发布会的任何细节和相关内容。不过苹果还是通过精心设计的邀请函,清楚的表达了发布会的主角——第六代iPhone—— iPhone 5 ! 邀请函上,表示发布会召开日期的数字12,倒影形成了一个数字5。 这几乎已经确定的表示,第六代iPhone将被命名为iPhone 5,而如果iPod Touch产品得到更新的话,很可能名称也是iPod Touch5。 值得注意的是邀请函公布的发布会主题——It’s almost here,这句话根据语境可以有很多翻译,不过翻译为“即将到来”或者“几乎都在这儿”可能是目前毕竟合适的选择。 似乎是表示在这场发布会上,我们不仅仅只看到iPhone 5一款新品,谣传中的iPad mini似乎也可能发布——当然,反过来理解,这句话也可以说除了iPad mini,苹果将在9月12日公布其它大部分新品。包括iPhone5、iOS6、iPod Touch 5,甚至Macbook的13寸Retina版本,都有可能集中在这场发布会上公布。 这次的发布会邀请函,是今年来苹果发布会邀请函中,颜色少的一个。这种风格,与iOS6可能带来的iOS系统UI大幅修改相关。未来iOS系统的颜色,很可能走纯色路线。 而在这句话的下方就是一个硕大的“12”,表示12日发布,而12这个数字的投影又被设计为一个更大的“5”,这有几种解读的可能: 1、很多人的反应应该就是:这部iPhone将会被命名为iPhone 5。不过要知道的是,目前的iPhone 4S就已经是第五代的iPhone了(之前是iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4),苹果如果要以数字来命名,称为iPhone 6的可能性更大。 2、如果不是要叫做iPhone 5,那这个“5”还有一个解读就是今年是iPhone发布以来的第五个年头,乔布斯曾经在代iPhone发布会上放言iPhone将智能手机市场至少5年,如今5年已到,iPhone是不是会进入下一个新的时代? 3、还有一个毕竟夸张的解读就是,发布会上将有5件新品发布。目前能想到的是iPad、新一代iPhone、iPod nano、iPod shuffle、iPod touch。尤其是iPod touch,已经两年没有更新。 苹果此次发布会的日期,早在数月前,就已经被媒体准确“猜中”,虽然有旧金山芳草地艺术中心的日程安排等第三方的渠道透露机密,但也反应苹果的保密机制有所消弱。难道苹果在发布会上,讲发布一个我们已经看过很多遍的新“iPhone5”? |