详情页
首页>资料大全>企业资讯
面对ARM竞争 先进工艺是Intel的头号利器
中国电子网    发表于   2012-09-11

在其它半导体企业结盟都无法追赶新工艺脚步的时候,Intel独自一家却每每走在时代的前列,优势极为明显,而在进军移动领域、拼杀ARM的时候,先进的工艺无疑是Intel手中锐利的武器。

美林证券分析师Vivek Arya近日指出:“下一代芯片制造已经成为Intel、台积电、三星之间的三雄争霸,在我们看来Intel握有一到四年的优势。2012年上半年我们也看到了,代工厂普遍无法铺开28nm的产能,导致很多产品推迟。不断提高的成本和复杂度会进一步拉大这种差距。我们认为,Intel会在未来两年内在移动领域站稳脚跟,智能手机和平板机厂商也会将Intel作为备选或者的处理器来源。”

尽管x86架构对比ARM架构存在诸多不适合移动领域的不足之处,ARM也在移动市场上呼风唤雨,但是分析师依然看好Intel在各个领域的前景。

“我们坚定地认为,Intel可以凭借有能力打造低成本、性能芯片的优势在服务器、数据中心领域维持统治地位(销售份额20%、年复合增长率10-15%),并且未来一两年内,还会把这种优势逐渐从传统PC领域扩展到下一代智能手机、平板机、超极本和其它设备。”

标签: IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续